This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:BQ25882充电电流0mA

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135531/bq25882-bq25882-charging-current-0ma

器件型号:BQ25882

你(们)好  

在客户设计中采用 BQ25882时、充电器用于为打印机供电。

当打印头连续打印时,经过一段时间后,发现打印头关闭后,电池充电电流为0mA (这是偶然的,有时不是每次)

 CHRG_STAT 为 0x03、CC 模式、所有 设置都正确、Vbat 和 VSYS 的值都接近。 充电器将仅为系统供电、充电电流为0mA。

为什么充电电流为0mA?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否检查 所有 STAT 和标志 寄存器读数? 它们位于寄存器0x0B 至0x10之间。 负载尖峰(在您的情况下停止打印)可能会导致一些故障情况。 来自寄存器的信息将为我们提供 更多线索。

    此外、当发生这种情况时 、您是否能够在软件中重新启用充电?

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,林红

    感谢您的回复。

    客户 再次出现这种现象。 如下所示的寄存器:

    REG0:A0、REG1:4A、REG2:85、REG3:20、REG4:21

    REG5:85、REG6:3D、REG7:A、REG8:D、REG9:15

    Rega:0、REGb:3、REGc:80、regd:0、Rege:0

    REGf:0、REG10:80、REG11:0、REG12:0、REG13:0

    REG14:0、REG15:B0、REG16:0、REG17:0、REG18:85

    REG19:0、REG1A:0、REG1b:13、REG1c:6D、REG1d:1A

    REG1e:6C、REG1f:1B、REG20:F2、REG21:2、REG22:8

    REG23:0、REG24:3B、REG25:11

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我复制了寄存器映射。 设备设置正常:

    但是、器 件无法检测 VBUS:Reg0C=80并且"电源正常"被切换、REG10=80、这意味着发生了某种电源复位。 请检查是否有任何在客户输入端触发的事件、例如可能是电源干扰。

    此外、您还可以要求客户安装 TI Battery Management Studio 以重现状态、方法是手动输入寄存器读数、就像我在这里所做的那样。 这将有助于加快实时调试、  

    此致、

    林红