你(们)好
在客户设计中采用 BQ25882时、充电器用于为打印机供电。
当打印头连续打印时,经过一段时间后,发现打印头关闭后,电池充电电流为0mA (这是偶然的,有时不是每次)
CHRG_STAT 为 0x03、CC 模式、所有 设置都正确、Vbat 和 VSYS 的值都接近。 充电器将仅为系统供电、充电电流为0mA。
为什么充电电流为0mA?
正在等待您的回复。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在客户设计中采用 BQ25882时、充电器用于为打印机供电。
当打印头连续打印时,经过一段时间后,发现打印头关闭后,电池充电电流为0mA (这是偶然的,有时不是每次)
CHRG_STAT 为 0x03、CC 模式、所有 设置都正确、Vbat 和 VSYS 的值都接近。 充电器将仅为系统供电、充电电流为0mA。
为什么充电电流为0mA?
正在等待您的回复。
谢谢
星号
你(们)好,林红
感谢您的回复。
客户 再次出现这种现象。 如下所示的寄存器:
REG0:A0、REG1:4A、REG2:85、REG3:20、REG4:21
REG5:85、REG6:3D、REG7:A、REG8:D、REG9:15
Rega:0、REGb:3、REGc:80、regd:0、Rege:0
REGf:0、REG10:80、REG11:0、REG12:0、REG13:0
REG14:0、REG15:B0、REG16:0、REG17:0、REG18:85
REG19:0、REG1A:0、REG1b:13、REG1c:6D、REG1d:1A
REG1e:6C、REG1f:1B、REG20:F2、REG21:2、REG22:8
REG23:0、REG24:3B、REG25:11
正在等待您的回复。
谢谢
星号
尊敬的 Star:
我复制了寄存器映射。 设备设置正常:

但是、器 件无法检测 VBUS:Reg0C=80并且"电源正常"被切换、REG10=80、这意味着发生了某种电源复位。 请检查是否有任何在客户输入端触发的事件、例如可能是电源干扰。

此外、您还可以要求客户安装 TI Battery Management Studio 以重现状态、方法是手动输入寄存器读数、就像我在这里所做的那样。 这将有助于加快实时调试、

此致、
林红