This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:关于最大充电电流和降压模式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137828/bq25713-about-maximum-charge-current-and-buck-mode

器件型号:BQ25713

各位专家:

关于 BQ25713应用、我有两个问题:

它是否能够使用5mΩ μ A 来实现更高的充电电流、副作用是什么?

2.如果它只用作降压充电器,是否可以移除升压模式 MOSFET Q3和 Q4?  

谢谢。

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:

    使用 较低的感应电阻值(5m Ω)时、该电阻器上的感应电压将较低、因此充电调节精度将较低。

    2. 该器件设计用于使用所有4个 MOSFET、即使充电器计划仅在降压模式下使用、也不应在未拆除任何这些 MOSFET 的情况下运行。

    谢谢、

    Khalid