This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:使用 EK-TM4C123GXL 和应用 GUI 对 TPS65988进行编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138195/tps65988-programming-tps65988-using-ek-tm4c123gxl-and-app-gui

器件型号:TPS65988
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

我使用 TPS65987-88应用自定义工具对 TPS65988 PD 控制器(编程窗口化 SPI EEPROM)进行编程、我使用 EK-TM4C123GXL/Launchpad 板作为编程工具。 大约一个月前、我能够跳过几次圈、以便对其进行编程、但现在我无法使其正常工作。 我意识到有一些驱动程序没有数字签名、TM4C 既可以用作编程工具、也可以用作器件 EVM。 我在 TPS65988 GUI 中使用 TM4C 的 Tiva 部分、而 GUI 在适配器设置中不会连接到 Tiva、我不断收到"无法打开端口"、 在我的端口中、有一个正在工作的 Stellaris VSP (COM11)和一个无法启动的 TivaWare USB 串行端口(COM12)。 如果我还记得第一次编程时有另一个端口用于 TM4C 大容量器件、但我无法显示该端口。 我希望我在这里提供了足够的信息、我基本上希望使用 EK-TM4C123GXL 和 TPS65987-88应用 GUI 进行编程。 使用该应用程序不应如此困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    您将哪个 GUI 和 FW 版本用于应用程序自定义工具?
    您能否提供显示连接到 EVM 的 TM4C Launchpad 的设置图片?  

    谢谢、此致、

    林德华