Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL
我使用 TPS65987-88应用自定义工具对 TPS65988 PD 控制器(编程窗口化 SPI EEPROM)进行编程、我使用 EK-TM4C123GXL/Launchpad 板作为编程工具。 大约一个月前、我能够跳过几次圈、以便对其进行编程、但现在我无法使其正常工作。 我意识到有一些驱动程序没有数字签名、TM4C 既可以用作编程工具、也可以用作器件 EVM。 我在 TPS65988 GUI 中使用 TM4C 的 Tiva 部分、而 GUI 在适配器设置中不会连接到 Tiva、我不断收到"无法打开端口"、 在我的端口中、有一个正在工作的 Stellaris VSP (COM11)和一个无法启动的 TivaWare USB 串行端口(COM12)。 如果我还记得第一次编程时有另一个端口用于 TM4C 大容量器件、但我无法显示该端口。 我希望我在这里提供了足够的信息、我基本上希望使用 EK-TM4C123GXL 和 TPS65987-88应用 GUI 进行编程。 使用该应用程序不应如此困难。