大家好、
我仍在为下冲而挣扎。 同时、我使用不同路径进行了多种布局。 我可以获得的最佳信号是:




我使用以下公式测量这些值:
范围:Tektronix - MSO44 1GHz
探针:Tektronix TIVP1 (用于 GaN 和 SiC 等快速开关的专用探针)
电阻值:LOL = 3、3欧姆// LOH = 8、2欧姆// HOL = 3、3欧姆// HOH = 2欧姆
在示波器上、您可以看到我的下冲问题涉及 LOL 和 HOL。 我认为消除这些误差的想法不是通过使用更高的电阻器值... 因此、不能给出使用 GaN 实现快速开关和高效率的想法。
我现在的问题是:
1) 1)超过下冲电压到底可以销毁什么? 是否会有休息? 是热损耗吗? 或
2) 2)时间很短(大约2ns 到3ns)。 会发生什么情况吗? 它是否会影响使用寿命(如果是... 如何操作)?
3) 3)在数据表中、栅极信号 下冲也大于-1V。 他们呢?
澄清这个问题对我来说非常重要。 我们无法销售我们的产品。
谢谢大家
第一篇帖子: