请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780EVM-002 主题中讨论的其他器件: UCC28780
各位专家:
你好。
我需要你的帮助。 我们的客户目前有一个 UCC28780EVM-002、他们正在尝试根据自己的喜好对其进行修改、特别是将输出电压从20V 降至10V、然后在将来最终降低5V。
这与 REF 引脚和 FB 引脚相关吗? 为了使他们能够成功地将电压降至自己喜欢的值、电路板上到底会发生什么情况? 他们正在对该板进行研究、并希望获得一些帮助。 谢谢。
请保持安全。
此致、
乔塞尔