This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:通过将输出电压从20V 降至10V 并最终降至5V 来修改 UCC28780EVM-002。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-002, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138133/ucc28780evm-002-modifying-ucc28780evm-002-by-dropping-output-voltage-from-20v-to-10v-and-eventually-5v

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件: UCC28780

各位专家:

你好。

我需要你的帮助。 我们的客户目前有一个 UCC28780EVM-002、他们正在尝试根据自己的喜好对其进行修改、特别是将输出电压从20V 降至10V、然后在将来最终降低5V。
这与 REF 引脚和 FB 引脚相关吗? 为了使他们能够成功地将电压降至自己喜欢的值、电路板上到底会发生什么情况? 他们正在对该板进行研究、并希望获得一些帮助。 谢谢。

请保持安全。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    感谢您查询 UCC28780。

    很抱歉耽误您的回复、因为 e2e 在上周仍在维修中。 使用相同的45W 功率修改输出电压为10V 的 EVM 将需要从变压器 MAG 进行大量更改。 电感、感应电阻、Vs 引脚电阻分压器网络和 FB 引脚补偿网络。 您能否 使用 UCC28780的 Excel 计算器开始设计、并让我们知道他们是否在较低的电压电平下进行全45W 的设计?

    此致、

    Harish