请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H5001-SP 您能否为器件 EN 引脚提供更详细的时序信息? 具体而言:
- 通过 EN 禁用器件所需的最小负脉冲持续时间是多少?
- 如果向 EN 施加的负脉冲太短、会发生什么情况? 例如、您能否获得奇怪的中间状态、例如 SS 电容器仅部分放电、或者是否有内部逻辑设计来防止这种情况发生?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否为器件 EN 引脚提供更详细的时序信息? 具体而言:
Brian、
我从设计团队那里获得了一些信息。
我们没有显示禁用转换的最短持续时间的特定测试用例。 不过、我们确实有 EN 时序的数据。 范围为400ns 至1.2us。(编辑后)
此外、如果电路检测到禁用(EN =低电平)条件、即使 EN 恢复为高电平、软启动也会完全放电。
希望这是足够的信息来帮助您。
如果这回答了您的问题、请单击此选项解决了我的问题。
此致、
涉水