This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:EN 引脚的时序

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137941/tps7h5001-sp-timing-for-en-pin

器件型号:TPS7H5001-SP

您能否为器件 EN 引脚提供更详细的时序信息? 具体而言:

  1. 通过 EN 禁用器件所需的最小负脉冲持续时间是多少?  
  2. 如果向 EN 施加的负脉冲太短、会发生什么情况? 例如、您能否获得奇怪的中间状态、例如 SS 电容器仅部分放电、或者是否有内部逻辑设计来防止这种情况发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    通常支持此设备的工程师不在办公室。

    让我咨询我们的设计团队、看看我能否同时为您解答。   希望能够在几天之内获得信息。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我从设计团队那里获得了一些信息。

    我们没有显示禁用转换的最短持续时间的特定测试用例。  不过、我们确实有 EN 时序的数据。  范围为400ns 至1.2us。(编辑后)

    此外、如果电路检测到禁用(EN =低电平)条件、即使 EN 恢复为高电平、软启动也会完全放电。

    希望这是足够的信息来帮助您。

    如果这回答了您的问题、请单击此选项解决了我的问题。
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我觉得时间有点短、所以仔细检查一下。  数据中有一个拼写错误。

    正确的范围是400ns 至1.2uS。   我将编辑帖子、使其成为正确的值。

    谢谢、

    涉水