This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:用于电子保险丝 UL 验收的可接受性条件

Guru**** 2797535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158021/tps25980-conditions-for-acceptability-for-ul-acceptance-for-efuse

器件型号:TPS25980
主题中讨论的其他器件: TPS25982

我还能获得包含 TPS259803ONRGER 的电子保险丝系列的 UL 认证可接受性条件吗?  

并说明、为了满足这些条件、Rilim 必须>=182 Ω?

谢谢!

最棒的
Janet Stillman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    TPS25980的 COA UL 与 TPS25982相同。 是 RILIM 必须大于等于182 Ω。

    此致

    Kunal Goel