Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25980 主题中讨论的其他器件: TPS25982
我还能获得包含 TPS259803ONRGER 的电子保险丝系列的 UL 认证可接受性条件吗?
并说明、为了满足这些条件、Rilim 必须>=182 Ω?
谢谢!
最棒的
Janet Stillman