This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21062:如果 VBAT 低于 VBATUVLO (VIN 不存在)、器件将不会进入运输模式

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136007/bq21062-device-not-entering-ship-mode-if-vbat-goes-below-vbatuvlo-vin-not-present

器件型号:BQ21062

您好!

我们在硬件上测量了静态电流、发现 如果电池电压降至 UVLO 以下、BQ21062不会进入运输模式。 预期行为将进入运输模式并消耗尽可能最低的电流、以保护电池免受深度放电的影响。

我们所做的(场景1):

  1. 首次电源 VBAT = 3.3V 且 VIN = 5.0V、然后 VIN 断开
  2. BQ21062进入运输模式并消耗尽可能低的电流-->好的
  3. VBAT 缓慢降至2.8V (默认 UVLO)-->静态电流增加至2.67µA μ A
  4. VBAT 会进一步缓慢降至2.5V -> 静态电流 保持恒定为 2.67µA μ A
  5. VBAT 缓慢增加至3.2V -> BQ21062进入运输模式并消耗尽可能最低的电流。
  6. VBAT 缓慢降至2.8V -> BQ21062 保持 运输模式

激活的内部 LDO 行为相同(场景2):

  1. 首次电源 VBAT = 3.3V 且 VIN = 5.0V
  2. 通过 I2C 通信激活输出电压为2.8V 的内部 LDO:0xD6 0x1D 0xD8
  3. VIN 断开  
  4. BQ21062 为系统提供2.8V 电源。  在 µC 3.5µA 模式下使用 μ A 时、我们测量的是 μ A ->确定
  5. VBAT 缓慢降至2.8V (默认 UVLO)-->内部 LDO 被禁用-->静态电流 降至2.67µA μ A
  6. VBAT 会进一步缓慢降至2.5V -> 静态电流 保持恒定为 2.67µA μ A
  7. VBAT 缓慢增加至3.2V -> BQ21062进入运输模式并消耗尽可能最低的电流。
  8. VBAT 缓慢降至2.8V -> BQ21062 保持 运输模式

如果存在 VIN、则 一旦达到 UVLO、器件将不会进入运输模式(场景2)或保持运输模式(场景1)。 相反、静态电流 约为2.67µA μ A。 我们在两个不同的 PCB 上观察到相同的行为、并且可以 使用 UVLO 配置(经测试为2.6V 和3.0V)来改变2.67µA μ A 静态电流的电压电平。

您能否确认或验证此行为并建议权变措施? 我们看到的问题是、一旦达到 UVLO、便会立即停用 LDO (为我们的系统供电)。 我们甚至没有机会通过 I2C 启用运输模式。

提前感谢、致以诚挚的问候、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我将在实验练习和跟进中确认此行为。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    如果我正确理解、问题是您在器件即将处于运输模式时看到2.67uA 的电流消耗?

    [引用 userid="393966" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136007/bq21062-device-not-entering-ship-mode-if-vbat-goes-below-vbatuvlo-vin-not-present "]如果存在 VIN、 则一旦达到 UVLO、器件将不会立即进入运输模式(情形2)或保持运输模式(情形1)。

    为了澄清这一点、为了进入运输模式、VIN 必须小于 Vuvlo。

    [引用 userid="393966" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136007/bq21062-device-not-entering-ship-mode-if-vbat-goes-below-vbatuvlo-vin-not-present ]一旦达到 UVLO、我们就会看到停用的 LDO (为我们的系统提供电源)。 我们甚至没有机会通过 I2C启用运输模式

    当 VBAT 超过 UVLO 阈值时、器件将关闭、稳压器将停用。  VBAT 必须高于 Vbuvlo 才能为稳压器供电、否则电池可能会严重放电。 通常、在以工厂/生产设置发货之前、如果器件由带电电池供电、则会进入运输模式。 您是否希望将运输模式用作睡眠状态?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

     一旦 VBAT 超过 UVLO 阈值(VBAT <= UVLO)、BQ21062消耗2.67uA 电流。 只要 VBAT > UVLO、电流就远低于。 如上所述、先决条件是 VIN 存在并已断开连接、这大概会将 BQ21062置于运输模式(数据表9.5.1:"当不存在有效 VIN 时、器件还会在插入电池后进入运输模式。")。 遗憾 的是、当 VBAT 超过 UVLO (VBAT <= UVLO)时、BQ21062似乎会离开运输模式、并以2.67uA 的电流对电池进行深度放电。

    如果我们在 VIN 存在时通过 I2C 启用了 BQ21062上的 LDO 输出、我们可以看到 、一旦 VBAT 通过 UVLO (VBAT <= UVLO)、它就会关闭 PMID 和 LS/LDO。 但它不会自动进入运输模式以避免电池深度放电、而是从电池消耗2.67uA 电流。

    预期的行为是您在两个月前在这里写下的内容: BQ21062:没有 Vin

    '如果 VIN 不存在且 VBAT < VBATUVLO、则器件将进入运输模式。'

    谢谢、此致、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    对过度简化表示歉意。 尽管在功能上、该器 件与没有/MR 功能的运输模式类似该状态并非真正处于运输模式、并且不会提供与运输模式器件相同的静态电流。 通常情况下、Vbuvlo 更像是保护阈值、用于关断 IC 的某些功能、这些功能可能不会在低电池电压下正确偏置、并且实际上不会用作进入睡眠模式的功能。

    通常、对于应用、最好在电池电压接近 BUVLO 之前进入运输模式、以此作为节省电池的方法、而不是依赖 BUVLO 阈值来禁用稳压器。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的澄清。 很高兴看到后续器件具有此类深度放电保护功能。

    此致、

    Marc