This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:技术规格检查

Guru**** 2522190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134812/bq25601-spec-check

器件型号:BQ25601

你(们)好  

客户希望在该 IC 的前端输入5V 2A 电流、并且可以在后端获得2A 输出电流!

您是否建议这样做、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    使用该输入、连接到 SYS 引脚的系统可以获得2A 电流、连接到 BAT 引脚的电池可以获得2A 电流、但不 能同时获得这两个电流。 如果"后端"是指这两个输出中的一个、那么您所描述的内容肯定是可能的。 此器件的最大建议输入电流为3.25A (包括充电电流和系统电流)。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James

    客户让 BQ25601在独立模式下运行、由5V /2A 适配器供电、并且在电池未连接时遇到两种情况:

    输出电压不稳定:当无负载和轻负载时、输出电压 VSYS 在3.8~4.3V 之间重复摆动、周期约为500ms。 它将稳定在4.2V、直到负载电流增加到超过1.15V。

    2.输出电流不会达到2A:当输出电流达到1.68A 时、它不能上升、然后输出电压降至约3.35V

    空载和轻载条件下的 SW 引脚没有持续开/关操作、且波形异常且不规律

    过载或连接到电池后、输出电压非常稳定。 此时、SW 可以继续打开/关闭、但上升/下降沿具有明显的振铃现象。 我不知道是什么导致软件无法正常工作、我希望您能提供一些技术帮助。

    附件包括测量波形、寄存器设置、电路图和 PCB 布局。 电路板采用双面 FR4。 除了252012铁氧体绕组电感(屏蔽式)外、其余 R、C 和 L 均为0603尺寸。 电容器是 X5R、高于10V。 谢谢

    e2e.ti.com/.../bq25601-test-report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我对我们的 BQ25601EVM 进行了一些测试。 我将输入电源设置为5V、并将电流限制设置为2A、连接到 VBUS。 在我的测试过程中、VBAT 引脚未连接电池。

    1) 1)当 没有电池连接到 BAT 引脚且 VSYS 上没有负载或轻负载时、降压转换器将在部分 PWM 模式和完全 PFM 模式之间交替。  在 BAT 引脚上未连接电池的情况下、充电器会检测输出电容器上的 VBAT、从而快速充电和放电。 VSYS 电压将跟随检测到的电池电压、除非 VBAT 降至 VSYSMIN 设置以下。 如果 VSYSMIN 设置为3.4V、 当输入适配器可以提供所需的电源时、VSYS 将不会降至该阈值以下。 当 VBAT 下降时、BUCK 将使 VSYS 保持高于 VSYSMIN。

    随着电容器快速充电和放电、您可以看到 VSYS 电压上升和下降。 如果 SYS 引脚上有轻负载、电流(ISYS)应保持稳定、并且在 BATFET 打开和关闭时、充电开始和停止时、您可能会看到瞬态。 如果您希望消除 VSYS 的上升和下降行为、则可以通过 I2C 或将/CE 引脚拉至高电平来禁用充电。 或者、您也可以通过使用  I2C 设置 REG05[7]= 0b 来禁用充电终止。

    以下是一些有关无负载/轻负载行为(VBUS = 5V)的示波器截图

    放大 VSYS = 4.2V 部分(快速充电):

    放大 VSYS = 3.56V 部分(充电终止):

    2) 2)在 BQ25601EVM 上、当输入电源限制为5V/2A 时、我能够从 VSYS 上拉取2A。 如果输出电压(VSYS)在您尝试拉取大于1.68A 时下降、则可能是输入适配器过载。 检查输入电压(VBUS)和输入电流(IBUS)、以查看输入是否过载。

    从仅适配器部分的寄存器设置中、 REG0A[6]= 1b 显示您当前处于 VINDPM 调节状态。 当 VBUS 引脚上的输入电压降至 VINDPM 阈值以下时(根据  REG06[3:0]、电压为4.5V)、VINDPM 激活。

    下面是一些示波器捕获、显示了 SYS 上负载为2A 时的 SW、VBUS、VSYS 和 ISYS。 充电终止时、VBUS 稳定在5V、IBUS 为~1.68A。 如果启用了充电、IBUS 将在 BATFET 打开和关闭时波动。 您可以看到降压稳压器的占空比发生变化、以适应充电周期的启动和停止。 ~500ms 的周期时间与您描述的时间相匹配。

    放大 VSYS = 4.2V 部分(快速充电):

    放大 VSYS = 3.56部分(充电终止):

    此致、

    James