Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ24196, TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792、 BQ24196、
您好!
我有一个 PD (TPS25750D)尝试在闪存驱动器处于 DFP 模式时为其供电。 出于某种原因、VBUS 引脚上的5V 持续切换5V 导通和关断。 我们的 PP5V 引脚上的5V 电源是稳定的。 这仅出现在内部 FET 的另一侧。
我们在 GUI 二进制文件中的设置为:
15W
15W
电源
器件
USB2
不确定为什么要这么做。 需要帮助解决此问题。 PD 根本没有检测到闪存驱动器。 无论是否插入闪存驱动器、5V 都会切换。