This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:VBUS 引脚持续切换5V

Guru**** 2504675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ24196, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137889/tps25750-vbus-pin-toggling-5v-continuously

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQ24196

您好!  

我有一个 PD (TPS25750D)尝试在闪存驱动器处于 DFP 模式时为其供电。 出于某种原因、VBUS 引脚上的5V 持续切换5V 导通和关断。 我们的 PP5V 引脚上的5V 电源是稳定的。 这仅出现在内部 FET 的另一侧。  

我们在 GUI 二进制文件中的设置为:

15W

15W

电源

器件

USB2

不确定为什么要这么做。 需要帮助解决此问题。 PD 根本没有检测到闪存驱动器。 无论是否插入闪存驱动器、5V 都会切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    您使用哪个 GUI 来配置项目? 您的系统是否还包含 BQ (即 BQ25792)电池充电器部件?

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用了7.0.3版 GUI。 我们有一个不同的 BQ IC。 (BQ24196)。 但我们不会将 GUI 配置整合到这一部分。 我们有自己的电池驱动器、因此我们选择了 TPS25750D 版本的左上角版本、其中我们使用两个内部 FET、但不使用电池充电器。 我们使用 PPHV 引脚为系统提供电源、并尝试使用 PP5V 引脚为外部世界提供电源。 但出于某种原因、连接到 VBUS 侧 PP5V 引脚的 FET 将持续切换。 不知道为什么。  

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指的是 GUI 中的右上角配置选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    在配置 TPS25750之前或之后是否会出现此问题?  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我意识到我的问题是、我 在每个 CC 线路上都有 ESD 保护 IC TPD2E001DRYR、这会导致 TPS 的运行方式奇怪。 移除 IC 后、电压不再切换。 当我连接闪存驱动器时、VBUS 引脚上的5V 电压轨开启、看起来是在为闪存驱动器供电。  我无法检测到闪存驱动器(我看不到任何数据)、但这似乎是另一个问题。  

    谢谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    很高兴听到您能够解决您的问题、如果您需要其他帮助、请打开新主题!

    谢谢、此致、

    林德华