Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM63603 您好!
我们可以在 TI.com TPSM63603页面上看到 RoHS 列的"豁免"。 TPSM63603器件是否符合 RoHS 标准? 我想再次确认。
谢谢、此致、
M.Hattori。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hattori-San、您好!
TPSM63603器件归类为"RoHS 豁免和绿色环保"。
TI 定义的"RoHS 豁免"是指包含铅但根据特定的 EU RoHS 豁免符合 EU RoHS 标准的产品。
TI 定义的"绿色环保"表示氯(CL)和溴(BR)阻燃剂的含量符合 JS709B <=1000ppm 阈值的低卤要求。 基于三氧化锑的阻燃剂也必须满足<=1000ppm 的阈值要求。
这些定义可在数据表末尾的封装选项附录中找到、供您参考。
此致、
Harrison Overrurf