This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:TPSM63603符合或不符合 RoHS

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158807/tpsm63603-rohs-compliant-or-not-on-tpsm63603

器件型号:TPSM63603

您好!

我们可以在 TI.com TPSM63603页面上看到 RoHS 列的"豁免"。   TPSM63603器件是否符合 RoHS 标准?  我想再次确认。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!  

    TPSM63603器件归类为"RoHS 豁免和绿色环保"。  

    TI 定义的"RoHS 豁免"是指包含铅但根据特定的 EU RoHS 豁免符合 EU RoHS 标准的产品。

    TI 定义的"绿色环保"表示氯(CL)和溴(BR)阻燃剂的含量符合 JS709B <=1000ppm 阈值的低卤要求。 基于三氧化锑的阻燃剂也必须满足<=1000ppm 的阈值要求。

    这些定义可在数据表末尾的封装选项附录中找到、供您参考。  

    此致、

    Harrison Overrurf