主题中讨论的其他器件: UCC28950
您好!
我的英语不是很好、所以我的写作可能有点奇怪、但让我问您一个问题。
ucc28951是否考虑了直流偏置磁化?
CS 引脚中提到了 ZVS、但没有提到直流偏置磁化。
如果您不考虑直流偏置磁化、请告诉我您正在考虑的 IC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下链接将为您提供指向应用手册的链接、该应用手册介绍了如何使用 UCC28950和 UCC28951相移全桥控制器进行设计。
https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf
有一节介绍了如何设置电流感应变压器。 它确实需要一个平衡电阻器 RRE 来对变压器进行伏秒平衡、从而不会因直流电流而饱和。 希望这个答案是你的问题。
此致、
您好!
电压模式控制的设计。 此设计需要一个与变压器串联的直流阻断电容器、以使其不会饱和。 但是、如果您设计的是峰值电流模式控制、则不需要直流阻断电容器。
在峰值电流模式控制中、控制器将控制峰值电流。 这包括每个开关周期的变压器磁化电流。 正确完成此操作后、变压器两端将实现伏秒平衡、并且不会饱和。
设计人员所犯的一些错误是为峰值电流模式设计增加了过多的斜率补偿。 然后、该设计成为电压模式控制。
应用手册 slua560中有一节介绍了如何设置斜率补偿以确保设计保持在峰值电流模式控制中。
此致、
您好!
让我来问您其他的问题。
我对开通延迟有疑问。
我认为在设置接通延迟时、每个 Adel 和 ADELEF 引脚都连接了两个电阻器。
(数据表中的 R_ahi、R_A、R_AEFHI 和 R_AEF、应用手册中的 R_DA1、R_DA2、R_CA1和 R_CA2。)
为什么这些电阻器连接到数据表中的 CS 引脚、而连接到应用手册中的 VREF 引脚?
kΩ、在应用手册中、R_DA1的电阻值为何突然设置为8.25k Ω?
您好!
Adel 和 ADELEF 用于自适应延迟或固定延迟。 如果在固定延迟下使用、则可以将 Adel 和 ADELEF 接地。
在应用手册中、它们使用修复延迟方法。
1、Adel 和 ADELF 连接到 VREF 的电阻分压器、以将这些引脚设置为固定电压。
2、方程式133用于选择 RDELAB、以根据 0.2V 的 Adel 设置导通延迟 TABSET
使用 公式136来选择 RDELCD、以根据 0.2V 的 Adel 设置导通延迟 TCDSET
4、 方程式143用于选择 RDELEF、根据 0.2V 的 ADELEF 设置导通延迟 TAFSET
您将 Adel 和 Adel 设置为 VREF 电压的原因是进一步调整延迟时序。
99%的设计 相移全桥的客户都使用固定延迟方法、应用手册 SLUA560D 对此进行了介绍。
数据表显示 了自适应延迟方法的连接。 在这里、它们将一个电阻分压器从 CS 连接到 Adel 和 ADELF 引脚。 这将改变加载时的开通延迟。 一些工程师认为 、此技术将减少体二极管导通损耗、并将使用此方法。 如果您有高电压设计、这种技术可能不值得使用。
此致、
我在应用手册中发现了4个问题、请提供正确的公式。
第一个是方程式122。
计算公式124表明、该 VSLOPE 使用 VLOPE2的值。
换言之、条件方程表明 VSLOPE2大于 VSLOPE1。
然而、当计算公式122时、VSLOPE1大于 VSLOPE2。
因此、我预计等式122中的 μs 是 s 的错误
第二个是公式139和140之间的条件表达式。
它应该是一个 TAFSET 条件表达式、但它包含了 TBSET。
TABSET 对于 TAFSET 不是错误吗?
第三个是方程143。
此公式与计算值不匹配。
TAFSET 不是 TABSET 的错误吗?
在这个等式中、我预计它被使用了 TAFESET x 0.5、即使我们尝试用 TBSET x 0.5来表示 TAFSET。(x 表示乘法。)
第四个是方程式149。
如何计算-Ω/V?
Ω 它是一个单位、我们在计算中考虑了-1[μ V/V]。
在这种情况下、该值与计算结果不匹配。
给您带来的不便、我深表歉意、但我想对这四个问题逐一做出回应。
您好!
请参阅下面我的评论。
此致、
我在应用手册中发现了4个问题、请提供正确的公式。
第一个是方程式122。
计算公式124表明、该 VSLOPE 使用 VLOPE2的值。
换言之、条件方程表明 VSLOPE2大于 VSLOPE1。
然而、当计算公式122时、VSLOPE1大于 VSLOPE2。
因此、我预计 等式122中的 μs 是 s 的错误
正确的是、公式122 不正确。 如果是多路复用、则等号应为。
它应该是 Vslope1 = 0.2V*Fsw = 0.04V/us

第二个是公式139和140之间的条件表达式。
它应该是一个 TAFSET 条件表达式、但它包含了 TBSET。
TABSET 对于 TAFSET 不是错误吗?
RCA1和 RCA2正在从 VREF 设置 ADELF 的电压。 这似乎是正确的。
第三个是方程143。
此公式与计算值不匹配。
TAFSET 不是 TABSET 的错误吗?
在这个等式中、我预计它被使用了 TAFESET x 0.5、即使我们尝试用 TBSET x 0.5来表示 TAFSET。(x 表示乘法。)
>我认为此公式是正确的。
第四个是方程式149。
如何计算-Ω/V?
大于-1 Ω/1V
Ω 它是一个单位、我们在计算中考虑了-1[μ V/V]。
在这种情况下、该值与计算结果不匹配。
>仔细检查 MathCAD 或 MATLAB,我认为计算 是正确的。 如果不是、请告诉我。
给您带来的不便、我深表歉意、但我想对这四个问题逐一做出回应。
感谢你的答复。
我了解第一个。
至于其余的问题,仍然存在。
为什么在公式139和公式140之间的条件方程中将 TAFSET 和 TABSET 混在一起?
由于 TAFSET = TABSET×0.5、因此两个条件是 TABSET <340ns 和 TABSET >=170ns、并且范围重叠。
TAFSET 不是 TABSET 的错误吗?
至于等式143和149、您能计算一次吗? 这些值与应用手册中的公式不匹配。
至于等式143、将 TAFSET 改为 TABSET 将有效、但我不知道等式149。
还计算了公式28、这些值不匹配。


您好!
请参阅下面我的评论。
我了解第一个。
至于其余的问题,仍然存在。
为什么在公式139和公式140之间的条件方程中将 TAFSET 和 TABSET 混在一起?
>在应用手册中,SLUA560D TAFSET 和 TABSET 不是等式139和140中的变量。 因此、我不理解您提出的问题。

由于 TAFSET = TABSET×0.5、因此两个条件是 TABSET <340ns 和 TABSET >=170ns、并且范围重叠。
TAFSET 不是 TABSET 的错误吗?
>您能告诉我您正在讨论的应用手册中的哪个公式吗? 它不 是139和140
至于等式143和149、您能计算一次吗? 这些值与应用手册中的公式不匹配。
至于等式143、将 TAFSET 改为 TABSET 将有效、但我不知道等式149。
>我认为等式143中的 X 0.5不正确。 我认为这是您提到的事情之一、因此您是正确的。
>因此,当您删除0.5项时,公式与数据表公式匹配。 请参阅下面的 MathCAD。

用于设置开关频率的 RT 公式149正确。


还计算了公式28、这些值不匹配。
>我检查了方程式28,它给出了正确的值。

感谢你的答复。
我了解方程143和方程149。
让我回答您的第一个问题。
我的观点不是关于公式139和公式140、而是关于公式139和140之间的条件语句。
我将在下面发布一个屏幕截图、以便您可以看到它。

为什么将 TBSET 和 TAFEST 混在一起?
由于 TAFSET = TABSET×0.5、因此两个条件是 TABSET <340ns 和 TABSET >=170ns、并且范围重叠。
TAFSET 不是 TABSET 的错误吗?
您能告诉我您在等式28和等式70中输入的变量值是多少?
虽然要计算的公式应该相同、但计算结果不匹配。
因此、我希望我输入的变量是不同的。
您好!
感谢您的澄清。 我看到了混乱。 这两个变量都应该是 TAFSET。 这是一个拼写错误、感谢您指出这一点。
这些方程应该做的是根据 TAFSET 的值346ns *0.5 = 173ns 来设置 ADELEF。 因此、您可以使用 VREF 的电阻分压器将 ADELEF 电压设置为1.7V。 正确的是、该值接近中间值。 如果你正好在中间、这可能会令人困惑。
我认为 用于选择 ADELEF 的等式应该如下。
如果 TAFSET <或= TBSET* 0.5设置 VADELEF、则设置 ADELF = 0.2V
如果 TAFSET > TBSET* 0.5设置 VADELEF、则设置 ADELF = 1.7V
此应用手册附带一个 MathCAD 文件。 您可以使用它来检查等式28和70。 打开以下 链接并搜索 UCC28950 MathCAD 设计工具。

感谢您让我们了解应用 手册中的拼写错误/错误。 我将让文档 团队了解错误、并在下一轮中进行更新。
此致、
您好!
Excel 工具最初发布于2011年。 此时、这些公式与应用手册和 Excel 设计文件相匹配。
我可以看到 Excel 工具在2018年进行了更新、我认为应用手册最近进行了更新。 因此我不确定发生了什么变化。 感谢您指出这些差异。 当我有机会弄清楚差异时、我会仔细研究一下。
我在线查看了 Excel 工具、但没有看到负功率预算。 因此、我不知道您在哪里得到负功率预算。
现在、我只想使用应用手册来完成您的设计。 另一个选项是下载 MathCAD 并免费使用该设计文件。 MathCAD 文件的优势在于、您可以根据需要修改设计公式。 其中 Excel 文件中没有选项。
此致、
感谢你的答复。
我理解为什么公式28中的计算不会相加。
这是因为公式27中的0.58Ω 是0.58mΩ 的错误。
变压器数据表和应用手册的屏幕截图粘贴在下面。


如您所见、当等式 mΩ mΩ 应为0.58 μ F 时、该值为0.58 μ F。
mΩ 0.58 μ m 的 DCR 计算公式28效果良好。
至于等式70、我还不知道、但我希望它会像等式28中那样代入不同的单位或不同的值。
您好!
CS 信号和斜率补偿(斜坡)被馈入 PWM 比较器。 请参阅下面的功能方框图。
COMP 电压是流入 PWM 比较器同相侧的 FET。 CS 和斜率补偿被馈送到 PWM 比较器的反相侧。 该信号也会进行电平位移800mV。 当 CS、斜坡和偏移达到 COMP 引脚的电压电平时、导通时间将终止。 占空比为 ton/(ton+toff)。

A 和 B 设置为主时钟、C 和 D 相移以实现占空比。 当 A 和 D 同时导通或 C 和 D 同时导通时。 从初级侧输送到次级侧的能量。 下图更详细地展示了这一点。

此致、
您好!
请参阅下面我的评论。
问题1和2。
以下链接将为您提供应用手册、其中介绍了如何在移相全桥中设置 UCC28950。
它甚至有一个有关设置电压放大器反馈的部分。 我相信这份应用手册对您有所帮助。
https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf
是在0.5V 或更低电压下进行脉冲跳跃、在3.6V 还是更高电压下进行最大占空比运行?
>光突发模式基于可编程的最短导通时间。 这由 RTMIN 引脚编程。 当 COMP 要求一个少于 RTMIN 的导通时间时、将要求 RTMIN 0占空比。 您的设计中的电压电平取决于您的 PWM 斜坡和 CS 信号以及您的 PWM 比较器。
> 根据 COMP 引脚的 PWM 输入、可将其编程为0.8至2.8V 之间的任意值。 请参阅数据表中的方框图。
此致、
您好!
正确的做法是占空比不应小于 tmin。 如果是、器件将要求0%占空比。 一旦电压放大器需要大于 tmin、您将根据斜率补偿、电流感应信号和电压放大器获得占空比。
反馈电压需要保持在公共范围内。 我建议使用2.5V 电压。 上限为3.6V。

斜坡+ PWM 信号应保持在少于2V 典型值。 1.8V 将是一个很好的目标。 在0.8V 电压下、PWM 斜坡+ CS 的典型值将在0.8V 至2.6V 之间变化。 在接近 OCP 的情况下、该信号可能会达到0.8V 至2.8V。

此致、