请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 主题中讨论的其他器件: BQ25898、 BQSTUDIO
我的 BQ27520-G4在休眠模式方面似乎遇到了一些问题。
手动说明、当进行有效的 OCV 测量并设置 CONTRAL_STATUS[HIBERN]时、器件将进入睡眠模式。 我已经检查了这两个选项。
I_HIBERNATE 为8mA。
电流消耗小于60uA。
然而、器件似乎每20至30秒唤醒一次(我没有精确计时)、消耗的电流明显更高。 请记住、这是整个充电器板的电流消耗、它还包含一些其他器件、例如 BQ25898、因此该电流消耗并非仅来自27520 -尽管这似乎是唤醒的并增加电流消耗 休眠的时间。
是否有任何方法可确保设备实际处于休眠状态?