This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:如何知道我的设备是否已进入休眠状态?

Guru**** 2579805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQ25898, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158591/bq27520-g4-how-do-i-know-if-my-device-has-gone-into-hibernation

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQ25898BQSTUDIO

我的 BQ27520-G4在休眠模式方面似乎遇到了一些问题。

手动说明、当进行有效的 OCV 测量并设置 CONTRAL_STATUS[HIBERN]时、器件将进入睡眠模式。 我已经检查了这两个选项。

I_HIBERNATE 为8mA。

电流消耗小于60uA。

 

然而、器件似乎每20至30秒唤醒一次(我没有精确计时)、消耗的电流明显更高。 请记住、这是整个充电器板的电流消耗、它还包含一些其他器件、例如 BQ25898、因此该电流消耗并非仅来自27520 -尽管这似乎是唤醒的并增加电流消耗 休眠的时间。

是否有任何方法可确保设备实际处于休眠状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    监测计保持休眠模式、直到系统向监测计发出直接 I 2C 命令或 POR。

    bqStudio 会不断向监测计发送 I2C 命令、并将其唤醒。 最好断开 I2C 以检查休眠模式。 功耗是了解的最佳方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish!