This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210EVM:TPS629210EVM

Guru**** 2664915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158101/tps629210evm-tps629210evm

器件型号:TPS629210EVM
主题中讨论的其他器件:TPS629210

您好!  
我尝试使 TPS629210评估模块上的 TPS629210输出3.45V。
我使用了数据表(第20页)中指示的公式,并将 R2替换为32.4K。
配置跳线处于默认位置。  
问题是、我仅获得2.5V 的输出电压。  
我已经用 两个不同的套件进行了测试、结果是相同的。  
根据数据表、应该可以获得3.45V。
是否有任何其他需要更改的组件?  
 该套件的默认配置是否可能在3.45V 工作电压下无效?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evangelos:

    您的输入电压设置为多少?  

    该器件支持0.4V 至5.5V 的输出电压、因此您应该能够实现3.45V。

    您对电阻分压器的修改正确、可获得3.45V 电压。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph!
    感谢您的回复!
    输入电压为5V。  
    我已经尝试使用 Pspise 为 TI 进行仿真、输出确实是3.45V。
    我担心的是、两个套件都会出现问题。 我再次检查了电路板、一切看起来都很好。 唯一的变化是 R2 (我使用的是0402 32.4K、但我认为情况并非如此)。 该仿真还包括一个2.2uH 电感器、而不是开发套件上的3.3uH 电感器。
    这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evangelos:

    EVM 上的3.3uH 电感器在3.45V 输出下应该可以正常工作。  

    我将再次检查电阻器是否正确焊接。 由于它是0402、所以可能缺少焊盘的时间有点短、因为它是为0603设计的。

    最好仔细检查 FB 引脚和 VOUT 波形、以查看器件是否正确调节。 FB 引脚应调节至0.6V。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evangelos:

    将 R2更改为32.4k 是正确的。 该 EVM 可配置为3.45V。 请查看以下内容。

    1. 更换 R2后,使用酒精垫深度清洁反馈 R1/R2区域。 正如 Joseph 所说、您可以使用0603封装电阻器代替0402。

    2.确保您更换的 R2电阻为32.4k

    3.确保 JP2跳线设置在左侧 FPWM 或 APFM 上

    4.请先尝试无负载。

    希望这些帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nancy 和 Joseph。
    电阻器实际上是32.4K。
    外部 FB (JP2)的跳线配置为 APFM (我也尝试过 FPWM、但问题仍然存在)。
    我 正在无负载测试。
    我将使用0603 1替换电阻器、看看这是否解决了问题。
    非常感谢
    Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    请在更换电阻器后清理电路板、因为残留磁通 可能会导致输出电压不精确。 通常、我们将电路板放到隔音器上10分钟、以便在焊接后对电路板进行深层清洁。 至少您需要使用酒精或水来刷净反馈区域。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nancy 给我们的建议!
    我将按照您的建议行事、并告诉您这是否有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy!
    这就是问题所在。
    我用酒精清洁了该区域、现在还可以。
    感谢您的支持。
    Evan