主题中讨论的其他器件:TPS629210
您好!
我尝试使 TPS629210评估模块上的 TPS629210输出3.45V。
我使用了数据表(第20页)中指示的公式,并将 R2替换为32.4K。
配置跳线处于默认位置。
问题是、我仅获得2.5V 的输出电压。
我已经用 两个不同的套件进行了测试、结果是相同的。
根据数据表、应该可以获得3.45V。
是否有任何其他需要更改的组件?
该套件的默认配置是否可能在3.45V 工作电压下无效?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试使 TPS629210评估模块上的 TPS629210输出3.45V。
我使用了数据表(第20页)中指示的公式,并将 R2替换为32.4K。
配置跳线处于默认位置。
问题是、我仅获得2.5V 的输出电压。
我已经用 两个不同的套件进行了测试、结果是相同的。
根据数据表、应该可以获得3.45V。
是否有任何其他需要更改的组件?
该套件的默认配置是否可能在3.45V 工作电压下无效?
您好 Joseph!
感谢您的回复!
输入电压为5V。
我已经尝试使用 Pspise 为 TI 进行仿真、输出确实是3.45V。
我担心的是、两个套件都会出现问题。 我再次检查了电路板、一切看起来都很好。 唯一的变化是 R2 (我使用的是0402 32.4K、但我认为情况并非如此)。 该仿真还包括一个2.2uH 电感器、而不是开发套件上的3.3uH 电感器。
这是问题吗?
尊敬的 Evangelos:
将 R2更改为32.4k 是正确的。 该 EVM 可配置为3.45V。 请查看以下内容。
1. 更换 R2后,使用酒精垫深度清洁反馈 R1/R2区域。 正如 Joseph 所说、您可以使用0603封装电阻器代替0402。
2.确保您更换的 R2电阻为32.4k
3.确保 JP2跳线设置在左侧 FPWM 或 APFM 上
4.请先尝试无负载。
希望这些帮助、
谢谢、
Nancy