This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:SLVAEQ9文档问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158104/lm5145-slvaeq9-document-question

器件型号:LM5145

您好!

我们的客户对 SLVAEQ9有疑问、解释不正确、如下面所示。 请检查我们对附件的理解、并告知我们理解是否正确。

在图3中、我们看不到 T4、即 VGS 从 VPL 增加到 VDR 电压的时间。

2.上升时间公式的公式(5)不正确。

3.下降时间公式的公式(6)不正确。

e2e.ti.com/.../7752.SLVAEQ9-question-20221003-E.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    问题似乎集中在开关电流的上升/下降时间、这与 Qgs2间隔相关。 我的理解是、这段时间内的平均电压、即(Vth + VPL)/2、与该计算相关。

    如果需要、我将要求应用手册的作者确认并优化表达式。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    非常感谢。 我知道我们会得到您的建议。  

    我重新考虑了上升时间、下降时间 TF、得出如下。 请查看该文档、并告诉我我的理解是否正确。

    e2e.ti.com/.../SLVAEQ9-tr_5F00_tf-derivation-20221004.pdf

    此致、

    TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    关断(TF)计算看起来不错。 但是、应查看 Qgs2间隔期间的导通电压。 正确的电压差为 VDR -(VPL + Vth)/2、因为这是在该时间间隔内施加在栅极电阻上的平均电压。

    您有 VDR -(VPL - Vth)/2、这是不正确的。 正确的表达式为 Vdrv -(1/t2)*int[...],其中 int[...] 积分的结果。 如果您计算该值、则应得到 VDR -(VPL + Vth)/2

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    我再次计算了 T2上升时间的振幅、发现了我的错误。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    您是否会修改 SLVAEQ9应用手册并在不久的将来发布它?

    此致、

    TI.IMI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI-SAN、

    我通知了其中一位提交人 Daniel Li。 感谢您帮助改进此内容。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    非常感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、IMI-SAN。