This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248 POWER_Good # Xilinx ZC702板

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040577/ucd9248-ucd9248-power_good-xilinx-zc702-board

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08D210W

我使用的是 Xilinx 的 ZC702板、但 POWER_Good 有问题。

四个滑轨不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需与您确认一下。

    您是指调节了输出电压但未确认电源正常吗?

    有四个电压轨、它们都处于相同的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Derrick:

    感谢您的回复。

    未调节输出电压。

    在 ZC702电路板中、使用三个 UCD9248数字 PWM 控制器时、总共有10个输出电压。

    4不调节输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    但根据您的屏幕截图、它显示输出电压为0.834V、状态为 OK。 所以我感到有点困惑。

    否则、您能否检查4个输出电压未调节之间的差异(这是否意味着4个电压轨?) 6个输出电压是否得到了良好调节?

    如硬件设置、NVM 设置、芯片电源等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Derrick:

    请查找随附的所需轨电压和观察到的轨电压的屏幕截图。

    所需的电源轨电压

    监控的电源轨电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以通过 GUI 调整输出电压?  假设由 Vout 命令调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Su Derrick:

    默认情况下、我尝试使用TI 数字电源制造工具对功率控制器进行重新编程 XML 文件(support.xilinx.com/.../53599

    在本例中、我仅获得 POWER_Good 状态。

    请参阅下面给出的类似问题

    e2e.ti.com/.../ucd9248-fusion_mfr_gui-to-program-power-controllers-on-zc702-eval-board-by-xilinx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    Matt 建议、您是否可以尝试使用 Fusion Digital Power Designer 启动?

    "我建议尝试使用 Fusion Digital Power Designer 而不是制造 GUI 来启动电路板"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我提供 Fusion Digital Power 中用于对功率控制器进行重新编程的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    供参考

    FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在Fusion Power Designer 应用程序中使用给定的 xml 文件(support.xilinx.com/.../53599

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我不熟悉您从 Xilinx 网站下载的 xml 文件。

    如果您通过 Fusion Digital Power Designer 与 UCD9248通信、则可以更改配置或直接发送命令、而无需导入任何 xml 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Derrick、我无法恢复电路板。 是否有任何方法可以检查 UCD9248电源控制器的运行状况。 我想确定错误的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 Fusion Digital Power Designer 开发板。 它没有解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们讨论离线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否确定硬件方面或软件方面的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我比较了1.8V 稳压和1.8V 非稳压之间的配置文件。

    但除了定序依赖项之外、找不到其他东西。 我仍在检查它是否会导致上电故障。

    否则、您是否检查 来自控制器功率级的 FLT、PWM、SRE 信号的状态?

    希望确认电源轨是否正在尝试调节或触发任何故障。

    最好从启动时观察波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您还可以检查引脚10、引脚41和引脚50 UCD9248 @ Addr 53d 吗?

    根据 CONFIG 的开启和保持依赖关系。 代码、器件应检测每个电源轨的引脚10、引脚41和引脚50、如下所示。

    Rail1.

    Rail2.

    Rail3.

    Rail4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      U21.   弗雷基西 占空比
    PWMA PIN18. PWM 打开 501kHz 27%
    PWMB 引脚4 PWM 关闭    
    SRE_A 引脚17 3V  
    SRE_B 引脚5    
    FF_A 引脚15    
    FF_B PIN7.    
    Vo_A1 引脚21 3.3V    
    Vo_B1 引脚10 0V    
             
             
             
      U20.      
    PWMA PIN18. PWM 关闭    
    PWMB 引脚4 PWM 打开 501kHz 7%
    SRE_A 引脚17    
    SRE_B 引脚5    
    FF_A 引脚15    
    FF_B PIN7.    
    Vo_A1 引脚21 0.8V    
    Vo_B1 引脚10 1V    
             
             
      U19.      
    PWMA PIN18. PWM 关闭      
    PWMB 引脚4 PWM 关闭      
    SRE_A 引脚17    
    SRE_B 引脚5    
    FF_A 引脚15    
    FF_B PIN7.    
    Vo_A1 引脚21 0.8V    
    Vo_B1 引脚10 0V    
             
      u18.      
    PWMA PIN18. PWM 打开   498kHz 14%
    PWMB 引脚4 PWM 打开   498kHz 14%
    SRE_A 引脚17 3.3V  
    SRE_B 引脚5 3.3V  
    FF_A 引脚15    
    FF_B PIN7.    
    Vo_A1 引脚21 1.8V    
    Vo_B1 引脚10 1.8V    
             
      U17.      
    PWMA PIN18. PWM 打开   498kHz 8%
    PWMB 引脚4 PWM 打开   498kHz 8%
    SRE_A 引脚17 3.3V  
    SRE_B 引脚5 3.3V  
    FF_A 引脚15    
    FF_B PIN7.    
    Vo_A1 引脚21 1V    
    Vo_B1 引脚10 1V    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    四个电源轨的 PWM 信号关闭、不会发生任何故障。 我想它可能已经加电了。

    因此、您可以 像我之前提到的那样检查定序依赖项的信号。

    根据原理图、三个 UCS9248将使用 GPIO 来相互控制序列。

    以 U32为例、四个电压轨由引脚18和52控制、引脚52将配置设置为 GPI。

    并将 U33的引脚52和 U34的引脚18设置为 GPO、以启用 U32的四个电源轨。

    当然、我认为您可以尝试取消选中 U33的所有开启/保持依赖项、以查看它是否能够正确加电。

    u32:

    U33:

    U34:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    非常感谢您的回答、它帮助我获得了部分解决方案。

    我已取消选中 U33和 U34的所有开启/保持相关性。

    现在、U33 (1.5V)的(电源轨#2)只有一个电源轨无法正常工作。

    我没有在 U19的引脚4上获得 PWM 信号

    FLT 引脚:低电平(引脚7)

    SRE:低电平(引脚5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    很好。 听起来不错。

    是否可以检查状态选项卡? 我想知道触发哪个特定故障。

    此外、当您测量 PWM 信号时、您能否从软启动中进行检查而不仅仅是检查稳态?

    这可以帮助我们澄清、如果 PWM 信号异常、则是由故障或从一开始就引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在下电上电后观察到软启动 PWM 信号。

    其500kHz 频率,2%占空比,持续时间为365us。

    在 U19的引脚4处测得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来像是 FLT 故障、但 FLT 引脚为低电平(引脚7)。 可以再次确认吗?

    当 PTD08D210W 触发电流限制故障时、该故障为高电平有效。

    PWM 信号在加电期间发出。 因此、输出电压可能会尝试上升。(您也可以检查 Vout)

    但是、故障在某种程度上发生在 FLT (PTD08D210W)、然后再次关断。

    由于您已取消选中所有 打开/保持依赖项、因此似乎是硬件问题。

    我检查故障电源轨的设置、与正常电源轨没有什么不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    很抱歉耽误你的答复。

    是、U19的 FLT 引脚(引脚7)保持低电平。

    请在下面找到启动期间输出电压和 PWM 信号的波形。

    U19的输出电压(引脚编号11)

    在 U19引脚11和4处测得的输出电压和 PWM 信号。

    请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    看起来有电流限制触发器。 因此、输出电压受限不能上升到目标值。

    您能否检查输出阻抗或 R80以查看其是否正常? 您需要了解限制输出电压的原因。

    或更换新的 PTD08D210W。 或者交换以查看故障症状是否伴随。

    此外、您还可以在加电期间确认 U19的引脚7、以检查 FLT 是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    在 U19的引脚11和 GND 之间观察到500欧姆。 R80看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

     更换新电池或换用电池会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我将尝试用新的 U19 (PTD08D210WAC)替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    很抱歉耽误你的时间。

    我用新的 U19替换了 U19。

    现在、我的电路板可以正常工作、无法检查 地址53的相关性