主题中讨论的其他器件: PTD08D210W
我使用的是 Xilinx 的 ZC702板、但 POWER_Good 有问题。
四个滑轨不工作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 Xilinx 的 ZC702板、但 POWER_Good 有问题。
四个滑轨不工作
尊敬的 Su Derrick:
默认情况下、我尝试使用TI 数字电源制造工具对功率控制器进行重新编程 XML 文件(support.xilinx.com/.../53599
在本例中、我仅获得 POWER_Good 状态。
请参阅下面给出的类似问题
e2e.ti.com/.../ucd9248-fusion_mfr_gui-to-program-power-controllers-on-zc702-eval-board-by-xilinx
您好、Dave、
供参考
U21. | 弗雷基西 | 占空比 | ||
PWMA | PIN18. | PWM 打开 | 501kHz | 27% |
PWMB | 引脚4 | PWM 关闭 | ||
SRE_A | 引脚17 | 高 | 3V | |
SRE_B | 引脚5 | 低 | ||
FF_A | 引脚15 | 低 | ||
FF_B | PIN7. | 低 | ||
Vo_A1 | 引脚21 | 3.3V | ||
Vo_B1 | 引脚10 | 0V | ||
U20. | ||||
PWMA | PIN18. | PWM 关闭 | ||
PWMB | 引脚4 | PWM 打开 | 501kHz | 7% |
SRE_A | 引脚17 | 低 | ||
SRE_B | 引脚5 | 高 | ||
FF_A | 引脚15 | 低 | ||
FF_B | PIN7. | 低 | ||
Vo_A1 | 引脚21 | 0.8V | ||
Vo_B1 | 引脚10 | 1V | ||
U19. | ||||
PWMA | PIN18. | PWM 关闭 | ||
PWMB | 引脚4 | PWM 关闭 | ||
SRE_A | 引脚17 | 低 | ||
SRE_B | 引脚5 | 低 | ||
FF_A | 引脚15 | 低 | ||
FF_B | PIN7. | 低 | ||
Vo_A1 | 引脚21 | 0.8V | ||
Vo_B1 | 引脚10 | 0V | ||
u18. | ||||
PWMA | PIN18. | PWM 打开 | 498kHz | 14% |
PWMB | 引脚4 | PWM 打开 | 498kHz | 14% |
SRE_A | 引脚17 | 高 | 3.3V | |
SRE_B | 引脚5 | 高 | 3.3V | |
FF_A | 引脚15 | 低 | ||
FF_B | PIN7. | 低 | ||
Vo_A1 | 引脚21 | 1.8V | ||
Vo_B1 | 引脚10 | 1.8V | ||
U17. | ||||
PWMA | PIN18. | PWM 打开 | 498kHz | 8% |
PWMB | 引脚4 | PWM 打开 | 498kHz | 8% |
SRE_A | 引脚17 | 高 | 3.3V | |
SRE_B | 引脚5 | 高 | 3.3V | |
FF_A | 引脚15 | 低 | ||
FF_B | PIN7. | 低 | ||
Vo_A1 | 引脚21 | 1V | ||
Vo_B1 | 引脚10 | 1V |
您好、Dave、
四个电源轨的 PWM 信号关闭、不会发生任何故障。 我想它可能已经加电了。
因此、您可以 像我之前提到的那样检查定序依赖项的信号。
根据原理图、三个 UCS9248将使用 GPIO 来相互控制序列。
以 U32为例、四个电压轨由引脚18和52控制、引脚52将配置设置为 GPI。
并将 U33的引脚52和 U34的引脚18设置为 GPO、以启用 U32的四个电源轨。
当然、我认为您可以尝试取消选中 U33的所有开启/保持依赖项、以查看它是否能够正确加电。
u32:
U33:
U34:
您好!
它看起来像是 FLT 故障、但 FLT 引脚为低电平(引脚7)。 可以再次确认吗?
当 PTD08D210W 触发电流限制故障时、该故障为高电平有效。
PWM 信号在加电期间发出。 因此、输出电压可能会尝试上升。(您也可以检查 Vout)
但是、故障在某种程度上发生在 FLT (PTD08D210W)、然后再次关断。
由于您已取消选中所有 打开/保持依赖项、因此似乎是硬件问题。
我检查故障电源轨的设置、与正常电源轨没有什么不同。