This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086100RSKT

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS650864, CSD87350Q5D, CSD87588N, CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036778/tps65086100rskt

主题中讨论的其他器件:TPS650861TPS650864CSD87350Q5DCSD87588NCSD87381P

您好、TI、

我对 PMIC–P/N:TPS650861有一些疑问

  • PVIN3、4、5输入引脚(转换器)可以是3.3V–5.0V。我想使用3.3V 至 PVIN3、4、5输入引脚。 数据表不支持 PVIN3、4、5仅连接到3.3V 5.0V 时的效率。

请将此信息发送给我吗? 连接到这些引脚5.0V 而不是3.3V 是否有任何优势? 如果我将 PVIN3、4、5连接到3.3V–我将 LDO5V 输出连接到 DRV5V_x_x 输入。

  • 对于 OTP 存储器编程、IRQB 和 CTL4引脚应连接至7.0V。我需要使用7.0V 电源。 对 OTP 存储器进行编程时、来自该7.0V 电源的最大电流是多少?
  • 他们是否可以选择使用任何 CTL1-CTL6、PMIC 将立即启动电源? 我不想使用另一个/外部电源来启用 CTL1-CTL6。
  • BUCK1、2、6–直流输出电压精度。 根据数据表、当 Vout=1.0-3.3V @ 100mA 至7A 时、精度为 I +/- 2%。 如果我想使用 Vout=0.82A @ 10A、那么我的情况下的直流输出电压精度是多少?
  • TPS65086x 评估模块板包含连接到 CTL4引脚的二极管(D7参考指示符)。 您能否解释一下我们为什么需要这个二极管?
  • 仅降压2而不是降压1、6包括 FBGND2 (负反馈)引脚。 因此、我想 BUCK2应该是 PMIC 中的强大降压转换器。 对吧?
  • OTP 存储器被加载到相应的易失性寄存器中、然后这些寄存器被用于控制 PMIC。 之后、所有电源都使用 OTP 启用、我们是否可以使用 I2C 接口通过写入寄存器来微调 PMIC 的输出电压?

 

谢谢、

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    [引用 userid="498710" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036778/tps65086100rskt "]数据表不支持 PVIN3,4,5仅连接3.3V 5.0V 时的效率。

    您能告诉我您在这里参考的数据表中的什么位置吗?

    [引用 userid="498710" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036778/tps65086100rskt ]要对 OTP 存储器进行编程、应将 IRQB 和 CTL4引脚连接到7.0V。我需要使用7.0V 电源。 对 OTP 存储器进行编程时、该7.0V 电源的最大电流是多少?[/报价]

    我没有用于此目的的最大电流的数字。 但是、由于它是逻辑输入、因此它不应太大

    [引用 userid="498710" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036778/tps65086100rskt ]他们是否可以选择使用任何 CTL1-CTL6、PMIC 将立即启动电源? 我不想使用另一个/外部电源来启用 CTL1-CTL6。[/报价]

    没有电源必须由这些器件控制。 但是、为了不需要外部电源、LDO3P3或 LDO5P0可用于控制这些引脚。

    [引用 userid="498710" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036778/tps65086100rskt ]BUCK1、2、6–直流输出电压精度。 根据数据表、当 Vout=1.0-3.3V @ 100mA 至7A 时、精度为 I +/- 2%。 如果我想使用 Vout=0.82A @ 10A、那么我的情况下的直流输出电压精度是多少?

    我们对此没有确切的数字、但 我希望与此规格类似

    [引用 userid="498710" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036778/tps65086100rskt ]TPS65086x 评估模块板的 CTL4引脚包含二极管(D7参考指示符)。 您能否解释一下我们为什么需要这种二极管?

    当 CTL4连接至7V 时、该二极管可防止反向电流流入系统的其他部分

    [引用 userid="498710" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036778/tps65086100rskt ]仅降压2而不是降压1、6包含 FBGND2 (负反馈)引脚。 因此、我想 BUCK2应该是 PMIC 中的强大降压转换器。 对吗?[/报价]

    FBGND 应是处理器接地的反馈、以实现最佳电压调节

    [引用 userid="498710" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036778/tps65086100rskt ]OTP 存储器被加载到相应的易失性寄存器中、然后用于控制 PMIC。 之后、所有电源都使用 OTP 启用、我们是否可以使用 I2C 接口通过写入寄存器来微调 PMIC 的输出电压?[/quot]

    是的、您可以使用 I2C 在器件开启时调整寄存器、即使特定资源尚未开启也是如此。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表中的寄存器映射。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel!

    请参阅以下我的答案 [MH]:

    数据表不支持 PVIN3、4、5仅连接到3.3V 5.0V 时的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否看到过我之前的问题/评论?

    谢谢、

    Moshe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我将研究这些问题、并在明天向您提供更多信息

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我们不会为该器件的每种情况提供精确的性能、但请参阅数据表了解接近的情况、以查看类似的性能。

    我们为典型用例提供了效率。 在您的情况下、您可以预期类似的性能、但我们不提供确切的数字。

    2.对于7V 编程电源、10mA 应该能够提供最大电流。

    3.我们未提供此情况的确切数字、但您可以预期看到与数据表中所示规格相似的精度。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 的支持!

    1. 关于 PVIN3、4、5连接至3.3V 而不是5.0V

    我的动机是提高 PMIC 效率并将 PVIN3、4、5连接到3.3V。

    您是否知道 TI 或 TI 的客户之一实施了它?

    您可以建议这么做吗?

    1. 我需要知道是否需要添加7.0V 电源来对 PMIC 进行编程、因此我有以下问题:

    如果我们希望 TI 或第三方经销商根据 我们的情况对此 PMIC 进行编程。 我们需要  购买的最低数量是多少?

     

    谢谢、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    1) 1) PVIN3/4/5可在3.3V 上运行

    2) 2) TI 不为此器件提供编程。 但是、有第三方选项。 Arrow 提供了通过 Dediprog 进行编程的功能。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想使用 TPS65086100RSKT PMIC 并对电路板上的 OTP 存储器进行编程。

    在程序处理之前启用了哪些 LDO?

    我认为答案是 LDO5和 LDO3P3,但我不确定。

     

    谢谢、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    你是对的。 当芯片通电时、LDO3P3和 LDO5P0始终打开。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     

    几个问题:

    •  是否建议在新设计中使用 TPS65086100RSKT、或者您是否有此器件的替代产品?
    • 是否可以获取 TPS65086100RSKT PMIC 的工程样片?
    • 您知道 TI 是否缺少此器件吗?

     

    谢谢、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    感谢您的提问。 请稍后回复。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    TPS65086100仍建议用于新设计。

    有关 样片和交货周期的信息、请联系您当地的 TI 销售代表。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、

     几个问题:

    • 您知道 TI 是否有 TPS65086100RSKT PMIC 的替代产品吗?
    • 对 PMIC 进行编程后、当芯片通电时、LDOA1可始终开启。 对吧?
    • LDOA1和 LDO5的效率是多少?
    • 我想使用 LDO5 (最大180mA)作为 BUCK1、2、6和 LDOA1的输入(DRV5V_1_6、DRV5V_2_A1输入)。

    在这种情况下、来自 LDOA1的最大电流是多少?

    DRV5V_1_6输入的最大电流是多少?

    DRV5V_2_A1输入的最大电流是多少?

    此致、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    TI 没有任何 TPS65086100RSKT 的直接替代品、但提供了针对特定情况预先编程的相同器件。 有关这些特性、请参阅 TPS650864。

    LDOA1可被设定为常开。

    未提供 LDO5和 LDOA1的效率数据。

    LDO5可用于为  DRV5V_1_6和 DRV5V_2_A1供电、但在这种情况下、LDOA1的电流受 LDO5输出限制、而不是其本身。 有关这方面的示例、请参阅 TPS650864数据表中的 TPS6508640电源图。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel!

    关于您的答案“TI 没有任何 TPS65086100RSKT 的直接替代品,但提供了针对某些情况预先编程的相同器件。 有关这些内容,请参阅 TPS650864”

    我没有在你的回答下。

    我在市场上没有看到任何 TPS650864器件,只有以下器件(TPS650864cdata sheet 中的表5-1):

    我可以购买预编程的 TPS650864器件吗? 在哪里?

    我能否从上表中购买已编程器件并重新编程这些器件? 我们有两个 OTP 存储器。

    有关将 LDO5用于输入 DRV5V_1_6和 DRV5V_2_A1时 LDOA1最大电流的说明。

    您的答案“LDO5”可用于为 DRV5V_1_6和 DRV5V_2_A1供电,但在这种情况下,LDOA1的电流受 LDO5输出的限制,而不是其本身。 有关这方面的示例,请参阅 TPS650864数据表中的 TPS6508640电源图。”

    抱歉,但我在 TPS650864数据表中找不到答案。

     

    谢谢、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    很抱歉、我在提到 TPS650864时提到了您包含的表中的 TPS650864xx 器件、包括 TPS6508641、TPS6508640、TPS65086401和 TPS65086470。

    可以使用 OTP 存储器的第二组对 TPS650864xx 器件进行重新编程。

    我将在今天晚些时候更新、以了解有关最大电流规格的更多信息。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    在一个用例中、我们看到每个控制器在5V 电压下消耗大约200μA μ A 的静态电流。 基于此、LDOA1仍有大量电流可用。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如何根据用例计算 PMIC 的功耗(热量)?

    我是否有任何工具可以计算此数字?

     

    谢谢、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    这些器件的产品文件夹中提供了用于热 仿真的 Flotherm 模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/swcm008

    请向 E2E 朋友发送请求 、我可以通过直接消息提供功率估算工具。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     

    抱歉,我单击了“连接”按钮,但没有看到“请求友谊”

     

    此致、


    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我想在1.2V@26A 峰值电流时使用 BUCK6。

    我将使用支持此高电流的 CSD87350Q5D 外部 FET。

    • 在这种情况下、建议使用哪种电感器?
    • 在这种情况下、效率是多少? 数据表中的效率图支持高达7A 的电流

     谢谢、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我在接受您的朋友请求后向您发送了一条消息。

    在您的用例中、Buck6的输入电压是多少?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    Buck6的输入电压为6V-13.2V (额定电压为12V)。

    此致、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    感谢您提供信息。 我将于明天向您介绍这方面的最新情况。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    下面是使用具有  CSD87350Q5D 的降压6在输入电压和输出电流范围内的效率估算

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel!

    我想在1.2V@26A 峰值电流时使用 BUCK6。

    我将使用支持此高电流的 CSD87350Q5D 外部 FET。

    • 在这种情况下、建议使用哪种电感器? (我之前问过您)。

     

    我想在0.82V@19A 峰值电流时使用 Buck2。 输入电压为6V-13.2V (额定电压为12V)。

    我将使用支持此高电流的 CSD87588N 外部 FET。

    • 在这种情况下、效率是多少?  
    • 在这种情况下、建议使用哪种电感器?

     

    我想使用 BUCK1来实现2.5V@11A 峰值电流。 输入电压为6V-13.2V (额定电压为12V)。

    我将使用支持此高电流的 CSD87381P 外部 FET。

    • 在这种情况下、效率是多少?  
    • 在这种情况下、建议使用哪种电感器?

      

    我想使用 BUCK1来获得1.1V@14A 峰值电流。 输入电压为6V-13.2V (额定电压为12V)。

    我将使用支持此高电流的 CSD87381P 外部 FET。

    • 在这种情况下、效率是多少?  
    • 在这种情况下、建议使用哪种电感器?

    非常感谢、

    Moshe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    有关电感器选择、请参阅数据表中有关选择电感器的第6.2.1.2.1.1节。

    https://www.ti.com/lit/gpn/tps650861

    对于效率估算、请记住、这些只是有限的估算。

    CSD87588N、电压为0.82V@19A

    用于  2.5V@11A 的 CSD87381P

    适用于   1.1V@14A 的 CSD87381P

    谢谢、

    Daniel W