This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:出现常规低电平脉冲

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035054/bq25896-regular-low-pulses-appears

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: BQ25890

您好!

我们客户的平板电脑项目使用 BQ25896进行电池充电、但在调试过程中遇到问题、即在 PE 快速充电9V3A 导通后、将会出现时间间隔约为45秒的常规低电平脉冲。  

波形图如下图所示(请注意 、黄色是电压波形、蓝色是电流波形):

客户尝试通过将输入限制电流设置为3200mA 齿轮和将输入电流设置 为2944mA 齿轮来找出软件问题。 发现 在充电过程中出现问题时、电流限制寄存器和充电电流寄存器没有变化。

软件初始化设置如下:

bq25890_wd_reset(1); 
bq25890_otg_en(0);  
bq25890_en_chg_timer(1);    
bq25890_set_iterml(0x2);  
bq25890_set_vreg(0x22);
bq25890_set_VBAT_clamp(0x7);
bq25890_set_VBAT_IR_compensation(0x4); 
bq25890_config_interface(bq25890_CON9, 1, 0x1,4);
bq25890_set_batlowv(0x1);
bq25890_set_iprechg(0x1);
bq25890_set_ichg(0x20);
bq25890_set_iinlim(0x3F);
bq25890_set_FORCE_VINDPM(1); 
bq25890_set_VINDPM(0x13);    
bq25890_set_en_hiz(0x0);

充电电流限制寄存器的值为0x7E、没有改变。

 充电电流 寄存器的值是0x2e 并且没有改变。

您能帮助分析常规低脉冲现象的原因吗?

谢谢、

此致