主题中讨论的其他器件: BQ25890
您好!
我们客户的平板电脑项目使用 BQ25896进行电池充电、但在调试过程中遇到问题、即在 PE 快速充电9V3A 导通后、将会出现时间间隔约为45秒的常规低电平脉冲。
波形图如下图所示(请注意 、黄色是电压波形、蓝色是电流波形):

客户尝试通过将输入限制电流设置为3200mA 齿轮和将输入电流设置 为2944mA 齿轮来找出软件问题。 发现 在充电过程中出现问题时、电流限制寄存器和充电电流寄存器没有变化。
软件初始化设置如下:
bq25890_wd_reset(1); bq25890_otg_en(0); bq25890_en_chg_timer(1); bq25890_set_iterml(0x2); bq25890_set_vreg(0x22); bq25890_set_VBAT_clamp(0x7); bq25890_set_VBAT_IR_compensation(0x4); bq25890_config_interface(bq25890_CON9, 1, 0x1,4); bq25890_set_batlowv(0x1); bq25890_set_iprechg(0x1); bq25890_set_ichg(0x20); bq25890_set_iinlim(0x3F); bq25890_set_FORCE_VINDPM(1); bq25890_set_VINDPM(0x13); bq25890_set_en_hiz(0x0);
充电电流限制寄存器的值为0x7E、没有改变。

充电电流 寄存器的值是0x2e 并且没有改变。

您能帮助分析常规低脉冲现象的原因吗?
谢谢、
此致