This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036862/tps61169-tps61169

器件型号:TPS61169
主题中讨论的其他器件:TPS61500

我将 tps61500部件用于另一个应用程序

我看到 TPS61169器件用于新设计、但我真的不清楚总电流损耗是多少。 数据表显示、查看热性能表、但它具有加密特性

应用是单个聚合物3.7Vdc 最小值2400mA 1C 放电单元

希望以高达400mA 的电流驱动最多9个 LED、最大 Vf 为2.7vdc

常量- CW --完全不需要调光(我看到最小占空比为1%,但我们不会有任何外部馈送的 PWM 信号。)

环境温度为25°C

使用 该内部 FET 可以驱动低于规定的1.2A I 最小限值的单个灯串、其中我的功率接近10瓦、这是因为我在底部看不到任何散热焊盘。

另请注意、Iout 的内部热降额发生在100C 时

我必须在这里遗漏一些东西。

是否还有另一个具有集成 FET 驱动器的部件可以更好地工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、因为这是中国中秋节、所以专家将在周三之后回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能否回答我关于在该应用中使用 tps61169的想法的问题-该器件能否提供10W 恒定电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    W 表示功率、A 表示电流、我不明白您的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全了解 p 与 i

    希望在   总 Vf 为24.3Vdc   时驱动多达9个 LED -- 24.3x.4 = 9.72 -- 9.72瓦的余量由我选择的12瓦决定。

    该器件能否以 12W 的恒定电流驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于底部没有散热焊盘、因此我怀疑它可以热处理/耗散该功率。

    所以如果这不起作用,你可能会建议另一个解决办法--或者只使用16500部件-- 这在供应商很难找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要评估升压转换器的功率耗散, 您应以 Vin、Vout、L 和负载条件为基础。 您只提供输出电压和 Iload 的条件、我无法准确判断它是否能满足您的需求。 请完成有关 Vin 和 L 的条件

    PS:10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、根据您的损耗公式、结果9.72W 应为9个 LED 的损耗。

    您提到底部没有散热焊盘、我想您的问题是 IC 本身的损耗和热条件? 而不是 LED 的热条件。

    如果是、请提供您的操作条件供我们评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果没有其他请求、我将解决此问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,问题是该部件是否能够可靠地驱动12瓦的功率--恒定的-- 没有脉冲...我根本不关心灯串中 LED 的热状态,因为安装在 LED 上的 PCBA 在每个 LED 下都有极好的2oz 热铜释放...真希望我最终能对61169部件的驱动能力有一些清晰的看法...或者 只有 当前使用的 tps61500器件才能成为唯一真正的解决方案吗? 坦率地说、这61169部件实际上可以满足电源要求、这一点我很怀疑。 任何一种方法都很适合从以下位置继续:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解您的担忧。 我们可以对热条件进行简要评估。

    如您所知、61169中没有散热焊盘、热阻可高达263.8℃/W  

    可处理 IC 中的损耗为(150-25)/263.8=0.474W。

    如果 Vin=3.7V、Po=9.7W、Eff=0.9、则输入电流相当高、主 FET 的最大 RDS_ON 为0.7Ω μ A。 我认为总 IC 损耗不会低于0.474W。

    我将检查是否可以使用任何其他 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你们--有点压力要解决,所以请告知您的备选可能性。

    有许多具有外部 FET 驱动器的器件可以正常工作,但希望找到一个具有 FET 驱动器的集成解决方案--- 空间限制和所有...否则,您可能知道,如果我住在61500,现在似乎还在可用,那么预测会是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我们来看61500,问题是由于在线存储空间不足而无法购买?  

    对于其他集成 FET 产品、它似乎无法满足热要求。