禁用阻抗补偿时、我们通常会看到图13中捕获的电流/电压曲线、其中电池以快速充电电流设置(1.536A)充电、直到 BAT 引脚上的电压达到设定电压(4.208V)。 但是、当启用阻抗补偿(将 REG06从03更改为 FF)时、我们会看到以下意外行为、数据表或本论坛中似乎未对此进行介绍:
- 似乎存在某种算法滴定电流、如下所示(并显示在下图中):
-
- 恒定电流模式~1.5A、直到达到设定电压(4.208V)(在 BAT 上测得)、 此时电流开始缓慢下降。
- 当 BAT 达到 Vset +IRCOMP/2 (=4.208 + I*70m Ω=4.238V,I=~1.1A)时,电流突然下降,BAT 突然下降~25mV (低至4.213V)。
- 电流缓慢下降,直到 BAT 达到 Vset +IRCOMP/2 (=4.208 + I*70m Ω),这种情况发生在4.223V,I=~563mA)--此时电流突然下降,直到 BAT 下降~25mV (低至4.195V)。
- 电流缓慢下降直到 BAT 达到 Vset (=4.208),这发生在4.204V --此时电流突然下降,直到 BAT 下降~25mV (下降到4.179V)。
- 当 达到终止阈值(128mA)时、充电将停止。
-
- 我们还看到输出电流在不停止充电的情况下下降到~2至50mA (远低于阈值电流)。 我们已经捕获了几次表示 DPM 的状态寄存器(很可能是由于电压限制)。 输入电压在~5V (标称直流输入)和4.20V (通过 REG00=27设置的最小电压)之间振荡。 输出电压(VSYS)在电池电压和较高的系统电压之间振荡(看起来是由于电池充电器打开和关闭内部 FET)。 这些振荡似乎在1ms 和3ms 间隔之间发生。
尽管这种行为似乎指示 DPM (通过电压限制)、但这种限制似乎没有任何原因、因为我们的交流/直流适配器的额定电流输出接近于2.4A、 我们还没有看到阻抗补偿被禁用时的 DPM (或算法行为)。 电池充电器的内部工作中是否有任何东西可以考虑这些1ms 至3ms 的间隔?
是否有其他人也看到过类似的行为、可以提供任何潜在的解决方案? 阻抗补偿功能是否已知古怪?

谢谢、
Paul