This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:关于 UCC21750钳位引脚连接和 DESAT 连接详细信息

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, UCC21750, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5852SUCC21750TIDA-01606

尊敬的 TI:

晚上好。

1) 1)在 TIDA-01606中、ISO5852S 钳位引脚连接到 GND2、后者又连接到 SIC MOSFET 的源极、但在 UCC21750 中、建议将钳位引脚连接到 SiC MOSFET 的栅极。

我们能否像 TIDA-01606中的 ISO5852S 那样将 UCC21750钳位引脚与 SiC MOSFET 的 COM/源极相连?

2)我们是否可以在 UCC21750 DESAT 连接中允许 TIDA-01606的 IS05852S 进行相同的 DESAT 连接(包括100pf 电容器、12V 齐纳二极管、1K 电阻、3V 齐纳二极管与反向电压阻断二极管串联)?

请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高水准、

    [引用 userid="287103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details "]

    1) 1)在 TIDA-01606中、ISO5852S 钳位引脚连接到 GND2、后者又连接到 SIC MOSFET 的源极、但在 UCC21750 中、建议将钳位引脚连接到 SiC MOSFET 的栅极。

    我们能否像 TIDA-01606中的 ISO5852S 那样将 UCC21750钳位引脚与 SiC MOSFET 的 COM/源极相连?

    [/报价]

    这似乎是该设计中的一个错误。  

    钳位引脚应连接到 VEE2 (如果未使用)、或连接到 GATE 以使其生效。  

    连接到 VEE2会禁用米勒钳位。  

    [引用 userid="287103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details "]

    我们能否像 TIDA-01606中的 ISO5852S 那样将 UCC21750钳位引脚与 SiC MOSFET 的 COM/源极相连?

    [/报价]

    除非使用单极电源、否则不应将其连接到 COM/ SOURCE /GND2。 如果使用双极、它可以连接到 VEE2、但请记住、这实际上会禁用该功能。  

    由于您正在驱动 SiC、我建议您将其直接连接到栅极!

    [引用 userid="287103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details "]

    2)我们是否可以在 UCC21750 DESAT 连接中允许 TIDA-01606的 IS05852S 进行相同的 DESAT 连接(包括100pf 电容器、12V 齐纳二极管、1K 电阻、3V 齐纳二极管与反向电压阻断二极管串联)?

    [/报价]

    您可以。 只需确保阻塞二极管首先超出直流总线电压、您还可以执行一些纸质计算/仿真来验证检测时间。  

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri James:

    早上好。

    非常感谢您的回复。

    [引用 userid="439106" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details/3848130 #3848130"]

    我们能否像 TIDA-01606中的 ISO5852S 那样将 UCC21750钳位引脚与 SiC MOSFET 的 COM/源极相连?

    除非使用单极电源、否则不应将其连接到 COM/ SOURCE /GND2。 如果使用双极、它可以连接到 VEE2、但请记住、这实际上会禁用该功能。  

    由于您正在驱动 SiC、我建议您将其直接连接到栅极!

    [/报价]

    好的、我们将在上面的所有设计和仿真中进行仿真。

    [引用 userid="439106" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details/3848130 #3848130"]

    2)我们是否可以在 UCC21750 DESAT 连接中允许 TIDA-01606的 IS05852S 进行相同的 DESAT 连接(包括100pf 电容器、12V 齐纳二极管、1K 电阻、3V 齐纳二极管与反向电压阻断二极管串联)?

    您可以。 只需确保阻塞二极管首先超出直流总线电压、您还可以执行一些纸质计算/仿真来验证检测时间。  

    [/报价]

    我们仍在研究通过参考 TIDA-01606设计获取的该 DESAT 连接类型的仿真。

    我们会回来的。

    非常感谢您的回复。

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    请告诉我需要的任何帮助。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri James:

    下午好。

    我们已向您发送了私有消息中的仿真文件。

    请检查。

    非常感谢。

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Girish、

    感谢大家的观看。 我们将检查这些信息、并在周二之前返回给您。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、  

    我只收到了一组文件、大概是2 pspice。  

    请检查您已打开的另一个主题。 如果两个文件都相同、请告诉我、那么为了清晰起见、我可以关闭其中一个线程。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don Dapkus:

    早上好。

    请检查这些仿真文件、并为我们提供一些关于我们所做的错误的见解。

    您的团队意见对我们非常重要、我们将等待您的回复。

    有关您的信息、有3个仿真 zip 文件、

    基于 IS5852S 的驱动器仿真可在高达550个输入下工作、仿真时间大约为5小时、完成20ms 的仿真。

    UCC21750 (基于未加密模型)和 UCC21750 (基于加密模型)仿真仅适用于100V 输入(在额定电压为600V 时不工作)、仿真时间大约为8至几小时。

    请检查。

    非常感谢。

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri James:

    早上好。

    [引用 userid="439106" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details/3850298 #3850298]I 仅收到一组文件、大概为2 pspice。  [/报价]

    我将检查并再次发送给您。

    谢谢你

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Girish!

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Don:

    早上好。

    我们正在等待您的回复。

    祝你度过美好的一天!

    谢谢你

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在研究这个问题、并将通过 Tommorow PM 进行回复。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri James:

    早上好。

    感谢您的回答。

    祝你度过美好的一天!

    谢谢、

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caliber、

    Dimitri 目前不在办公室、但应尽快回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:  

    我已使用以下选项成功运行仿真

    *计算初始偏置点

    * ITL4至10

    进行此更改后、仿真将使用 ISO5x5x 正常运行。  

    如果可以、请告诉我。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    早上好。

    非常感谢 您的回答。

    [引用 userid="439106" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details/3855615 #3855615"]

    我已使用以下选项成功运行仿真

    *计算初始偏置点

    * ITL4至10

    [/报价]

     上述解决方案是 ISO5852S 的一项良好改进、可模拟高达600V 的额定电压。

    但我们需要 UCC21750的解决方案。我们仿真了 ISO5852S、因为 UCC21750和 ISO5852S 在许多方面都很相似。因此仅供参考、我们仿真了 ISO5852S 驱动器。

    我们最初的问题是、我们为什么无法仿真基于 UCC21750的电路。

    请查看我们发送给您的基于 UCC21750驱动程序的仿真。

    谢谢、

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、  

    我将 ISO5852S 测试台中的驱动程序更改为 UCC21750并运行它。  

    您能否尝试此操作以及我提到的步骤、并确认此操作是否继续无效?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    早上好。

    我已经尝试了您所说的建议、并运行了仿真。

    仿真仍然不收敛。

    我已向您发送更新文件、请进行检查。

    请检查 BAIS 点分析快照和瞬态分析快照。

    谢谢、

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    晚上好。

    我已向您发送了更新的仿真文件。

    请检查。

    等待您的回复。

    非常感谢。

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、  

    谢谢!

    今天稍后请允许我查看、我会再给您回复。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    早上好。

    感谢您的回答。

    当您检查 BAIS 点分析和瞬态分析时、请拍摄屏幕截图并发送给我们。

    请检查输出(逆变器输出交流电压),如果 UCC21750型号、原理图和设置没有问题,请让我检查 pspice 软件以重新安装它。

    我们无法知道问题的根本原因、因此请检查。

    非常感谢您的回复。

    祝你度过美好的一天!

    Girish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、

    我正就此展开工作、并将在今晚晚些时候提供最新消息

    最好

    Dimitri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、

    很抱歉、这似乎是一个迟到的回复、但我一直在努力解决您在使用 UCC21750模型时看到的问题。  

    我已经做了大量的仿真、并努力使您的原理图收敛。  

    经过一段时间后、我决定直接从 TI.com 上已知工作的 EVM 测试台重新构建"更简单"的原理图、因此我可以排除测试台中的任何内容导致问题。

    当 UCC21750模型位于低侧、COM 引脚上有0节点时、似乎没有问题、每次仿真收敛。  

    一旦将 UCC21750置于高侧、整个仿真就无法在任何大于100V 的 VBUS 上收敛。 实际上、即使在<=100Vbus 的情况下、我们从高侧的 UCC21750获得的结果也是完全错误的。 该模型吸收100s-kA 的电流、并在模型中的某些内部节点上生成 GV。 这就是为什么在您替换为 UCC21750时半桥配置不起作用的原因。  

    其次、如果我们选中"跳过初始偏置点"选项、则会在 HS 和 LS 位置完全断开模型、无论我们是否尝试切换其 RST 引脚、这两个位置都不会有输出。 我最初尝试过这种方法、因为在 t=1e-12~时、UCC21750的仿真甚至没有收敛。  

    我使用 ISO5852S 模型进行了相同的仿真、但这两个模型都不会出现问题、这就是您的仿真能够很好地与 ISO5x5x 模型配合使用的原因。  

    实际上、如果我们在低侧使用 UCC21750、在高侧使用 ISO5852S 模型、则仿真将完美运行。

    一旦我们将 UCC21750置于高侧、无论我们为低侧驱动器提供何种模型、仿真都会以惊人的方式中断。

    长故事简短描述:UCC21750模型在高侧使用时工作不正常、但在低侧使用时工作正常。 如果使用此模型的半桥、则仿真不可能收敛、除非我们跳过了偏置点计算、但只有在驱动器没有输出的情况下、仿真才会收敛  


    请允许我与我的同事讨论此仿真问题、我的同事曾在明天支持此产品系列。  

    如果我们需要修改模型、 可能需要一些时间、我无法提供 完成的确切时间。  

    如果您使用的 UCC21750模型对时间敏感、我建议 您采取一种权变措施、将高侧和低侧驱动器的 COM 引脚同时参考到节点0、并仅在高侧次级侧引脚上使用增益为1的 VCVS、并将该 VCVS 参考到高侧源以"隔离它们"。  

    否则、如果可能、我建议继续使用 ISO5852S 模型  

    我将提供有关这座墓碑的最新信息。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、与我的同事讨论后、我们确认该模型在高 侧配置中"浮动"/使用时存在问题。  

    虽然我将帮助确定此修复的优先级、但我无法保证修复模型何时可用。  

    同时、我只能建议一些权变措施解决方案。  

    1) 1)暂时只需使用 ISO5852对所有内容进行仿真(无论是否使用升压级、都可实现更高的驱动功率、如 UCC21750中所示)

    2) 2)在低侧使用 UCC21750进行仿真、在高侧使用 ISO5852S (带或不带升压器)

    3) 3)我认为可以通过使用 VCVS 隔离栅极-源极连接来解决此问题、以便驱动器可以保持与 Node0相连。 我的想法如下、但我没有时间对其进行仿真、因此无法保证结果。 此概念 不能与 DESAT 一起使用、性能会有所不同。  

    我现在将关闭此线程、当我们获得 UCC21750的 PSPICE 模型时、我将进行更新。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    早上好。

    非常感谢您的回复。

    在硬件方面、我们在没有 DESAT 连接(UCC21750)的情况下进行了测试、测试正常。

    因此、我们尝试对电路进行仿真、以解决 DESAT 连接问题并捕获电路输出详细信息和瞬态详细信息、从而在硬件方面进行改进。

    [引用 userid="439106" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details/3862615 #3862615">如果您对 UCC21750模型的使用时间敏感、 我建议 通过将高侧和低侧驱动器的 COM 引脚引用到节点0并仅在高侧的次级侧引脚上使用增益为1的 VCVS 来解决问题、并将 VCVS 引用到高侧源以"隔离它们"。[quoteuserid="439106" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details/3863430 #3863430"]我可以考虑通过隔离解决方法 与 VCVS 的栅源连接,以便驱动程序可以保持与 Node0的连接。 我的想法如下、但我没有时间对其进行仿真、因此无法保证结果。 此概念 不能与 DESAT 一起使用、性能会有所不同。  [/报价]

    我们可以使用 VCVS 来解决问题、但我们集成 DESAT 的主要目标不会像您所说的那样通过上述概念来实现。

    正如您所说、UCC21750仿真模型存在问题、这种行为是否与实际的驱动器 IC 有关?

    UCC21750是否有任何用于 DESAT 保护的参考项目?

    UCC21750具有200ns 的快速去饱和保护功能、而 ISO5852S 具有2us 的快速去饱和保护功能、那么在硬件级别为 UCC21750设计去饱和保护时、或者在任何相关的参考项目中、是否需要采取任何特殊的预防措施?

    请推荐您对 UCC21750DWR IC 的建议和观察结果。

    感谢您的回答。

    祝你度过美好的一天!

    Girish K

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="287103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details/3867131 #3867131"]

    正如您所说、UCC21750仿真模型存在问题、这种行为是否与实际的驱动器 IC 有关?

    [/报价]

    否 这仅是模型的问题。  

    [引用 userid="287103" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040581/ucc21750-q1-regarding-ucc21750-clamp-pin-connection-and-desat-connection-details/3867131 #3867131"]

    UCC21750具有200ns 的快速去饱和保护功能、而 ISO5852S 具有2us 的快速去饱和保护功能、那么在硬件级别为 UCC21750设计去饱和保护时、或者在任何相关的参考项目中、是否需要采取任何特殊的预防措施?

    [/报价]

    此编号不正确。 ISO5852S 数据表中声称驱动器将在2us 内下拉栅极的行是错误的、具有误导性。 这完全取决于您驱动的 IGBT 的栅极电荷。 而 UCC21750 200ns 是毛刺脉冲滤波器、而不是总检测时间。  

    它们的时序实际上非常相似、但请注意、UCC21750的软关断电流会更高。  

    查看这两个数据表中的 TDS (90%)、它们距离更近、尤其是考虑到 UCC21750的测试条件、请勿提及任何负载。  

    对于我们的器件、您可以在产品页面的技术文档或"设计和开发"部分中查看参考设计。  

    对于 UCC21750、这是唯一的参考设计 www.ti.com/.../tiduev9.pdf

    ISO5852S 提供了更多参考设计、您也可以使用 UCC21750。  https://www.ti.com/product/ISO5852S#reference-designs

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    早上好。

    非常感谢您的回复和建议。

    Girish K

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、

    不用客气。  

    如果您以后有任何问题、请打开新主题。 我将关闭这个。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri James:

    早上好。

    如果我有任何疑问、我一定会发布、并感谢您和 您的团队 做出快速回应。

    您可以关闭此主题。

    谢谢、

    Girish K

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的吉里什

    请按绿色按钮。

    最好

    Dimitri