主题中讨论的其他器件:TPS2121
您好!
目前、我正在 TPS2121 EVM 上执行测试、并遇到浪涌电流错误。 当负载消耗大约2A 的电流时、器件无法在电源之间切换。 在输入1处、我有一个为负载提供2.25A 电流的5V 电源。 然后、我在20V 将另一个电源连接到输入2、TPS2121尝试切换到第二个输入、但这样 、输出尖峰上的浪涌电流会达到5.9A。 这似乎会在器件中造成错误、因为器件会关断并在几 ms 后重试、但每次器件尝试从第二个输出供电时、电流都会上升到5.9A、因此无法产生输出。 限流电阻器设置为18.7k 以允许尽可能大的电流、但其典型电流值为5.2A。
- 我认为器件会关断、因为浪涌电流超过5.2A、但5.2A 的限值不应是针对连续电流而不是浪涌电流?
- 如果器件对电流如此敏感、是否有针对此问题的解决方法?
在我的设置中、我在添加和不添加输出电容器的情况下尝试了这种方法、它们对浪涌电流的影响似乎很小或没有影响。 当20V 输入首先连接到输入2、然后5V 输入连接到输入1时、不会发生此错误。 在配置中、负载将从输入2获得电源、但移除输入2后、器件将在输入1上切换至5V、而不会出现任何问题。
如果需要任何其他信息、请联系我们。
耶稣