This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:浪涌电流关断

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040322/tps2121evm-023-inrush-current-shut-down

器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2121

您好!

目前、我正在 TPS2121 EVM 上执行测试、并遇到浪涌电流错误。 当负载消耗大约2A 的电流时、器件无法在电源之间切换。 在输入1处、我有一个为负载提供2.25A 电流的5V 电源。 然后、我在20V 将另一个电源连接到输入2、TPS2121尝试切换到第二个输入、但这样 、输出尖峰上的浪涌电流会达到5.9A。 这似乎会在器件中造成错误、因为器件会关断并在几 ms 后重试、但每次器件尝试从第二个输出供电时、电流都会上升到5.9A、因此无法产生输出。 限流电阻器设置为18.7k 以允许尽可能大的电流、但其典型电流值为5.2A。

  1. 我认为器件会关断、因为浪涌电流超过5.2A、但5.2A 的限值不应是针对连续电流而不是浪涌电流?
  2. 如果器件对电流如此敏感、是否有针对此问题的解决方法?

在我的设置中、我在添加和不添加输出电容器的情况下尝试了这种方法、它们对浪涌电流的影响似乎很小或没有影响。 当20V 输入首先连接到输入2、然后5V 输入连接到输入1时、不会发生此错误。 在配置中、负载将从输入2获得电源、但移除输入2后、器件将在输入1上切换至5V、而不会出现任何问题。  

如果需要任何其他信息、请联系我们。

耶稣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:  

    欢迎使用 E2E、感谢您的参与!  

    TPS2121通过其短路保护功能提供过流保护、如下所述。  

    在从器件消耗超过2.4*ILM 的瞬态事件期间、短路保护将在过流事件1us 内触发、器件将关断约25ms、之后器件将重新导通。  

    如果短路仍然存在、则电流限制环路会将输出电流调节到 ILM。  

    由于限流电阻器设置为18.7k Ω、因此忽略电阻器的变化(应考虑到这一点)、您可以预期最大 ILM 为5.8A。 如果实际电阻略高、ILM 也不可能看到5.9A。  

    您能否发送一个时间刻度较小(约500us /分频)的波形、以确认您是否在1us 内看到较大的浪涌(约2.4 * 5.9A)、并且每25ms 重新启动电流为5.9A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:  

    您是否能够在1us 内看到更大的浪涌电流、并且每25ms 看到5.9A 的重启电流?  

    如果您有任何疑问、请告诉我

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    由于这条线程持续了两 周没有回复、我将关闭/锁定它。 如果此处有其他更新、请制作新主题。

    此致、  

    Elizabeth