This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:LM3410YMF/NOPB

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, LM3410-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033358/lm3410-q1-lm3410ymf-nopb

器件型号:LM3410-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3410

您好 专家:您能给我们一些帮助吗?

LM3410YMF /NOPB 用于 LED 驱动器 ,当 LED 的电流约 为100mA 时,lm34ymf 可以正常工作。 但当 LED 的电流约 为800mA 时、  Lm34ymf 会变得很糟糕  

  当 LED 的电流高于300mA 时,我发现 FB 引脚的 LM3410电压始终 为100mV  ,正常 FB 的电压承受率为 0.2V> 故障在哪里?

 我们 的电路变黄 ,但 R1 = 400mR ,  FB 电压的故障在哪里?    LM3410YMF 是否不适合 大电流? 例如 高于100mA   / 是否为 ?μ A 的高 LED 电流电路的 LM3410X

  

谢谢你   

            莱沙勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有设计的原理图?

    您的输入电压和输出电压是多少?

    什么是电源?  您是否监测过输入电压以确保它不会下降?

    当 LED 电流为800mA 时、LM3410会出现什么情况?  损坏?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Irwin:

    很好

    1 我们的选择是  对参考 典型  LM3410X   电路进行采样(请参阅仅对 50mA 进行采样 ) , 我希望 LED 的电流大约为800mA 或500mA ,以便  将 R1更改为 240MR 或 400mR 进行测试  

    C2为10uF ,L1约为4.7uH (5A)或10uH (5A),  电路中的芯片为 LM3410YMF /NOPB (500k)   

    (请注意  、LM3410X (1.6m) 用作参考)  

    2输入电压约为5V  最大 5A (源:直流电源5V/10A )  

    您是否监测了输入电压以确保它没有下降?//它是好的  

    4) 4) 当 LED 电流为800mA 时、LM3410会发生什么情况?  损坏?// 将 R1更改为 240mR。 我 需要 大约  800mA 的 LED 电流  ,但我发现 当 LED 电流高于300mA 时,     LM3410的 Lm34ymf' FB 的电压始终 为100mV , 噪声较大, LED 灯闪烁 , 过冲更多(典型的正常 fb 电压  约 为0.19v,)     LM3410YMF /NOPB 不支持 800mA LED 电流 吗?

    5)  5) LM3410YMF (560k)是否不适合  较大的电流? 例如 高于100mA   / LM3410X (1.6m)是否仅 适用于  我们的 LED 电流 电路 (1A)

      感谢您的 n ü!

    lchayong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Irwin:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Irwin:1我们的选择是我们的选择

      

    2) 2)我测试芯片  LM3410X (1.6m),我希望 LED 电流变为1A (将 R54更改为 200mR)  但两个串联 LED 的电流始终为100mA、FB 的电压 始终为80mV、因此  LM3410X 工作不良、但两 个灯 LED 的电压约为10V  

    3)测试:输入 为 4V/3a (电源 连接到 LM3410x ,将 L1更改为 4.7Uh /10A ,C 更改为 22uf  ) 将 R 更改为 200mR,两个串联灯 LED 的电流 始终约为160-180mA  两个 LED 的电压约为10V。

    FB 的 LM3410x 电压始终为70mv?为什么?  (FB 的正常电压应为 190 mV)    

    您能给我们一些有关 LM3410X 电路的建议吗 ? 我们几天都感到困惑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您必须缩小实际测试的范围。

    我看到电感值为4.7 μ H 或10 μ H、但原理图显示3.3 μ H、是什么?

    我还在原理图上看到5V、4V 和3.3V 的输入电压、这是什么?

    输出实际上是10V 还是其他什么?

    您运行的是1.6MHz 器件还是525KHz 器件、以进行此测试?

    您是否已经完成了数据表中针对新设计的设计计算?

    在5V 输入、10V 输出、4.7uH 电感和525KHz 下、由于开关跳闸电流最小、因此使用此设计无法可靠地达到1A。

    您是否正在测试您的电路板或 EVM、如果是、是否对其进行了修改?  

    如果是 EVM、则修改哪些组件?

    在本讨论开始时,它会显示标题:"

    我看到您的原理图显示了您应该使用的升压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    1是的 、电感  器首先大约为3.3uH、然后将其更改为4.7uH 和10uH 进行测试。 但 LED 电流始终为150mA  

    我还在原理图上看到输入电压为5V、4V 和3.3V、这是什么?//3.3V 是 LM3410的输入电源  、然后测试 时我将输入电压设置为4V 或 5V、但 LED 电流始终为150mA 、而不是800mA  

    3 输出实际上是10V 还是其他一些?//一个 LED 的电压大约是5-6V  。两个 LED 的电压大约是10V  

     我们的实验中使用了一个或两个 LED

    4如果您运行1.6 MHz 部件或525 KHz 部件进行此测试?//是 的,我们认为525 kHz 可能不正确,所以将其更改为1.6 Mhz 部件。  

    5您需要测试电路板或 EVM、如果需要、是否对其进行了修改? //  我手上没有任何 EVB 板,我们是否可以申请某些板?

     6 我看到您的原理图显示了您应该使用的升压。//LM3410用于 LED 驱动器,它在  我们的设计中用作 LED 驱动器。   根据我们的 sch、LED 电流 应为 800mA 或 1A、但 LED 电流 始终约为150mA

    7  测试 : 输入 为 4V/3a (电源 连接到 LM3410x ,将 L1更改为 4.7Uh/10A ,C 更改为 22uf  ) 将 R 更改为 200mR,两个串联灯 LED 的电流 始终约为160-180mA  ,两个 LED 的电压约为10V  

     FB 的 LM3410x 电压始终为70mv--100mV。为什么?  

    8 LM3410是否不支持 1A LED 驱动器? 但 在图35中、规格 支持它  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3410可在特定运行参数内提供1A 输出。  输入为3.3V 时、输入电压为10V 时、您将无法获得1A 输出、这将超出开关电流限制规格、最小值为2.1A、典型值为2.8A。

    "X"版本以1.6MHz 运行、"Y"版本以525KHz 运行。  对于"Y"部件、电感器的值需要大约高三倍、以使两个部件之间的电流纹波保持相似。  如果电流纹波较高、则会限制可实现的平均电流。

    您是否能够使用示波器查看电感器电流?  您是否使用示波器查看过 SW 引脚、Vin、Vled 和电流感应电阻器上的电压等波形?

    当输入电压较高时、上述设计将提供1A 电流。  在较低 Vin 时、开关电流限制将开始限制输出电流电平。

    如果在将电感器值从3.3uH 更改为10uH 时电流始终为150mA、则设计似乎存在其他问题。  我会确保 LM3410的输入电压实际上是3.3V 至5V。  如果您可以获得电感器电流、LM3410处的 Vin、Vled 和电流感应处的电压的示波器图片、将会有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Irwin:

    谢谢你。

    这个错误是 通过 一  个新问题的方式解决的

    1   LM3410x 是否 容易损坏 ? 如果它在负载端被挂起(无负载)、或者负载被打开 、那么芯片很容易被破坏?   

    2无负载时   ,软件的使用量 是多少? (50V 或40V)?   根据规格,SW 的最大电压为 26.5v ?  对吗?  

    3芯片内部是否 存在符合规范(

    根据规范, 当 IC 结温超过165°C 时,热关断通过关闭输出开关来限制总功率耗散 热关断发生后、输出开关在结温降至大约150°C 之前不会打开。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 如果负载断开、则 LM3410可能会损坏。  所有电感器能量都会使内部 MOSFET 雪崩。

    2) 2) SW 节点的 absmax 为26.5V。  在这一级别及以上、器件可能会损坏。  开路电感器对电压没有限制。  电压将上升、直至电感器电流流动。  它不是40V 或50V MOSFET。

    3) 3) IC 中没有 OVP 保护、这可以在外部实现、如数据表第14页、8.1.1.7和第15页的图14所示。

    雪崩能量太大、无法在负载断开时节省 LM3410、因此热关断不会节省 LM3410。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Irwin:谢谢。

    这可以在外部完成、如数据表第14页、8.1.1.7和第15页的图14所示。// 在  第14页、8.1.1.7和图14中、D2的参数是什么? 如何选择 D2和 R3?

    莱沙勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ichaoyong、您好!

    R3的工作电阻为100欧姆。  这并不是太关键。  齐纳二极管值 D2应比最大 LED 电压高几伏。  如果您的电压为5V 至6V 乘以2、则最大值为12V、我将使用15V 齐纳二极管。  它也可以更高、例如18V、20V。  您只是试图防止 SW 节点接近26.5V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin:

    谢谢。

    R3的工作电阻为100欧姆。  这并不是太重要。//如何选择 R3的值(从10R 到100k?)

    莱沙勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ichaoyong、您好!

    我不知道您为什么要问。  如果您将其设置为100K、任何齐纳泄漏电流都可以上拉反馈、从而降低 LED 电流。  此外、最大输入偏置电流为1uA、100Kohm 为0.10V、这将极大地影响电流设定点。  在10欧姆时、电流为0.19V/10欧姆、即19mA。  20V 齐纳二极管的功耗为380mW。  100欧姆是一个很好的值、可以防止过大的电流、并且不允许齐纳泄漏来降低 LED 电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Irwin:

    从图14中:

     如何使用  不同数量的 LED ( 例如 6PS LED (VOUT=9V./200mA 或  10PS LED (VOUT=16V/500mA ))选择 R3参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin:

    图14.

    图14.
     一旦 R1和 R3上的电压等于190mV 的反馈电压、LM3410和
    LM3410-Q1限制其占空比。 //R1 和 R3上的电压是多少?   190mv =(R1 +R3)*ILED?   

    R3上的电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ichoayong、

    再说一次、没关系。  R1上的电压在调节电流时为190mV。  R3上的电压为零伏。  如果 LED 灯串打开、输出电压将上升、直至 R3上的电压变为190mV 或更大。  这会导致 R1中的电流变为零、从而防止过压损坏。  正常运行时、R3上没有电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Irwin:

     有一个问题  

    1齐纳二极管 D2泄漏电流可上拉反馈、从而降低 LED 电流。 ?  R1上的电压在调节电流时为190mV。  lm 3410运行良好 //   vfb (电压)= 190mv - i (d2电流)*r3 ,如果 r3 较大,例如 1k 或 5k  ,那么 vfb 不正确?

    2 R3的范围是多少?  R3范围:  从10R 到500R? 如何选择 R3Value? (根据 D2泄漏电流/)

    感谢你的帮助  

    LCHAOYONG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用100欧姆、如果电阻过低、则使用500欧姆、齐纳二极管中的电流将变得很高。  R3为10欧姆意味着19mA、20V 齐纳二极管的功耗为380mW。  变为高电平、齐纳泄漏电流可能会影响电流调节。  这取决于使用的齐纳二极管及其与"膝部"的接近程度。  如果您的输出为12V、请使用15V、18V 或20V 电压、这应该是可以的。  您也可以使用1千欧或5千欧、但您需要查看齐纳器数据表以了解最坏情况下的泄漏、以了解它是否会导致 R3上的任何压降。  只需使用100欧姆至500欧姆、工作正常。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin ::

    谢谢。

    R3为10欧姆意味着19mA///它是什么?  为什么 VFB 0v?  (图14) 我认为 R3上的电流 是 齐纳漏电流。 不带 19mA 电流。 因为 VFB 的 抗隙  性极高。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您对此不了解。  我将分步执行它。

    1) 1) 在上方、您已声明将反馈电阻器设置为200 m Ω、即0.2欧姆、这是 OVP 电路中的 R1。

    2) 2) 如果连接了 LED 并且 LM3410正在调节电流、则 VFB 电压将为190mV、这在 R1上为0.19V。

    3) 3) 如果 LED 灯串断开、电流不能流过 R1、则会导致 LM3410的占空比增大。  LM3410电感器电流会导致输出电压升高。  如果没有齐纳二极管和 R3、LM3410可能会损坏、因为电流必须流向其他地方。

    4) 4)在电路中使用齐纳二极管和 R3时、电压将上升、直到齐纳二极管开始传导足够的电流、从而在 R3上产生大于0.19V 的电压(假设 R3大于>R1)。  

    5) 5) 这将导致 LM3410尝试降低占空比、最终变为零、因此输出电压无法上升。

    6) 它将在此点进行调节(从齐纳电流流入 R3时为 fb 时为190mV)、或者 LM3410将在此点附近循环开关、使 FB 保持在190mV 附近。

    6) 6) 这意味着 R3上的电压为190mV、R1上的电压几乎为零伏。

    由于齐纳二极管和 R3不是正常运行的电路的一部分(R3上为零伏、R1上为190mV、齐纳二极管中无电流)、因此 R3值不那么重要。  LM3410 fb 引脚的输入为高阻抗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Irwin;


    非常感谢您的详细解释

    这意味着 R3上的电压为190mV,而 R1///上的电压几乎为零,这会使我感到困惑,为什么 R1上的电压为零  

      R1的电压 由 ILED 随 R3的泄漏电流决定、因此 R1的电压不为零  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 R3为100欧姆、R1为0.2欧姆、fb 上的 LM3410稳压点为190mV、则 R1上的电压将为 VFB*R1/(R1+R3)、0.190V*0.2欧姆/(0.2欧姆+ 100欧姆)= 0.00038V、接近于零。  这时 LED 灯串会打开。  当 R3比 R1大得多时、R1上的电压几乎为零伏。

    如果 LED 灯串打开、则电流的唯一路径是通过齐纳二极管、该齐纳二极管上拉 VFB。  它是一个简单的电阻分压器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Irwin:

    谢谢!

    fb 上的 LM3410调节点为190mV,//  VFB 上的电压由 LED 和 R1决定,VFB 是输入引脚而不是输出引脚。 因此计算 R1上的电压可能 不正确?(R1 =  0.190V*0.2 Ω/(0.2 Ω+ 100 Ω)= 0.00038V)

    2如果 LED 灯串正常,那么 R3上的电压为 零 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否询问 R1的电压计算是否正确?  是的。  如果 LED 灯串开路、则电流的唯一路径是通过齐纳二极管。  这会导致电流通过 R3。  新的电流感应电阻器值变为 R1+R3。  电流不能流过它们打开的 LED。  流经齐纳二极管的电流为190mV/(R1+R3)= 1.9mA。  R1上的电压变为1.9mA * 0.2欧姆= 0.00038V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Irwin:

    谢谢你  

    1如果 LED 灯串正常,那么 R3上的电压 为零? //R1何时为 0.2R?  R3 的正常值是多少?

    2选择 R3参数  时,如何使用不同数量的 LED (例如 6PS LED (VOUT=9V/200mA 或  10PS LED (VOUT=18V/400mA ))?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是的、如果连接了 LED 灯串、R3上的电压为零伏。  它可以是100欧姆、500欧姆1000欧姆、这并不重要。

    2) 2) R3可以是相同的。  即使齐纳二极管也可能相同、因为您只是试图保护 SW 节点不会超过绝对最大值

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Irwin:

    谢谢你  

    1当 LED 灯串 打开时。 R3等于10k 和 100R 之间是否存在任何差异?   (当 R3=10K 时   ,齐纳二极管的功耗远远 小于 R3=100R 的功耗,因此 R3=10k 更合适?)

    2) LED 灯串正常 。 当 R3= 10K 或更高时 ,这  将极大地影响 当前设定点。   (可能是齐纳 导联到问题的泄漏电流?)   

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)否、10K 不再适用。  使用10千欧电阻器时齐纳二极管的功耗将为0.19V/10千欧* 20V = 0.00038W、使用100欧姆时为0.19V/100欧姆* 20V = 0.038W。  一个小齐纳二极管的耗散值会远远大于此值。

    2) 否、齐纳二极管的泄漏电流应较低、否则选择了错误的齐纳二极管或值、这是反馈输入偏置电流。  在10千欧时、反馈偏置电流最大值为1uA。  10千欧* 1uA = 0.010V。  这可能会影响0.01V/0.190V 或高达5%的电流调节设定点。

    R3 = 100 Ω 正常、R3 = 1千欧正常、我不会使用10千欧。  如果您担心齐纳泄漏电流、请为 R3使用100欧姆。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Irwin:

    谢谢你  

    1我 明白了 。 当齐纳 二极管工作时  ,它消耗的功率越大  ,结果就越好。

    2At 10千欧反馈偏置电流最大值为1uA/ LM3410 fb 引脚的输入为高阻抗。反馈偏置电流是多少?  反馈偏置电流来自哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 功耗越高、并不意味着效果越好。  如果您设置 R3 = 1欧姆、则齐纳二极管中的功耗会过高。  0.19V/1 Ω*20V=3.8W。  在100欧姆和1千欧之间使用。

    请阅读数据表。  它位于电气特性表中。  反馈引脚为高阻抗、这并不意味着它是无限阻抗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Irwin:

    好的  

    感谢您的帮助!