主题中讨论的其他器件:LM3410、
您好 专家:您能给我们一些帮助吗?
LM3410YMF /NOPB 用于 LED 驱动器 ,当 LED 的电流约 为100mA 时,lm34ymf 可以正常工作。 但当 LED 的电流约 为800mA 时、 Lm34ymf 会变得很糟糕
当 LED 的电流高于300mA 时,我发现 FB 引脚的 LM3410电压始终 为100mV ,正常 FB 的电压承受率为 0.2V> 故障在哪里?
我们 的电路变黄 ,但 R1 = 400mR , FB 电压的故障在哪里? LM3410YMF 是否不适合 大电流? 例如 高于100mA / 是否为 ?μ A 的高 LED 电流电路的 LM3410X
谢谢你
莱沙勇