主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2、 BQ27220、
数据表在最大容量方面自相矛盾。
第9.1节规定最大容量为14.5Ah、但第1节(和网站)规定其支持32Ah。 这是哪一个?
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表在最大容量方面自相矛盾。
第9.1节规定最大容量为14.5Ah、但第1节(和网站)规定其支持32Ah。 这是哪一个?
Nick
您好!
最初、我们在产品中使用了 BQ27220 (仍在开发中)、但由于组件情况、我们无法再找到其库存、因此我们已初步更改为 BQ27520-G4。 我们的电池组为4节并联电池、可将容量增加至总计19400mAh。
此变通办法是否也适用于 BQ27520-G4? 如果不能、您可以将我重定向到另一个电量监测计(首选库存)、因为我无法信任您的参数搜索引擎、因此它可以处理19400 mAh 电量?
电池容量是仅限 Impedance Track 算法的限值、还是也适用于 CEDV 算法? 我在 BQ27220数据表中找不到有关此限制的任何内容。
-辛德尔