This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:最大容量

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ27220, BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040729/bq27520-g4-maximum-capacity

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561-R2BQ27220

数据表在最大容量方面自相矛盾。  

第9.1节规定最大容量为14.5Ah、但第1节(和网站)规定其支持32Ah。 这是哪一个?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    这是我们将得到修正的数据表中的一个拼写错误。 该器件的正确最大容量为14.5Ah。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的配置容量可达14.8Ah。 这是否会以有意义的方式使算法混乱? 还是降低 SoC 的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果超过14.5Ah、则可能会发生溢出、这将导致大量错误。 我不建议超过14.5Ah 的限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在多个器件上是一个一致的问题、包括 BQ27546。。。。 什么是实际支持>14.5Ah 的解决方案?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    BQ27Z561-R2是我们的旗舰型单节电池电量监测计、可支持高达30Ah 的电池。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的建议、从长远来看、这将是一个很好的解决方案。 是否有任何设备确实大于14.8Ah,并且有一些可立即使用的设备?

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    电源变化很快、我不确定哪个器件会有库存以及从哪里购买。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    最初、我们在产品中使用了 BQ27220 (仍在开发中)、但由于组件情况、我们无法再找到其库存、因此我们已初步更改为 BQ27520-G4。 我们的电池组为4节并联电池、可将容量增加至总计19400mAh。  

    我在另一个介绍如何通过缩放某些寄存器  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Gauge_5F00_Design_5F00_Configurations_5F00_for_5F00_High_5F00_Charge_5F005F00_Discharge_5F00_Rate_5F00_Applications_5B00_1_5D00_.pptx 来绕过容量限制的线程中找到了此文档

    此变通办法是否也适用于 BQ27520-G4? 如果不能、您可以将我重定向到另一个电量监测计(首选库存)、因为我无法信任您的参数搜索引擎、因此它可以处理19400 mAh 电量?

    电池容量是仅限 Impedance Track 算法的限值、还是也适用于 CEDV 算法? 我在 BQ27220数据表中找不到有关此限制的任何内容。

    -辛德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sendre、

    您应该能够将我们的任何监测计校准为较低的电流值(例如、应用2A 并将监测计的输入校准为1A。) 然后、您需要将电池的任何容量和电流输入降低1/2。

    此致、

    Wyatt Keller