This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:TPS61040DBVR

Guru**** 2418030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039615/tps61040-tps61040dbvr

器件型号:TPS61040

各位专家、您好!  

客户进行了 SAM 扫描并观察到模具空隙。 这在他们的 X 射线扫描过程中未被捕获。  

空隙在芯片之外。  

他们确实破了。 没有其他的问题。

D/C 为2126 COO:CHN

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/BODY-MARKING-_2D00_-1.png

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/X_2D00_RAY-_2D00_-1.png

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/MOLD-VOIDS-_2D00_-1.png

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/DECAP-_2D00_-1.png

这种情况是否是制造过程中的正常现象? 是否应关心客户?

感谢您的专家建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我是否可以询问 客户为何需要进行 SAM 扫描?   在客户应用程序期间是否遇到问题、因此 他们进行了 SAM 扫描?  由于这些空隙 位于裸片之外、因此可能 会增加可靠性问题。  这些 空隙是否 会影响电气特性也取决于空隙区域。 因此 、我需要确认客户当前的问题和困惑。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    器件型号将用于家用改进型移动工具设备。 SAM 是在生产之前执行的。

    SAM 扫描是客户在其所有组件的检查程序中执行的标准步骤。

    空隙位于芯片外、绿色箭头标记的部分是主要相关区域。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shawn、

    我可以确认这两张图片是两个用于比较的 TPS61040芯片、还是一个芯 片的正面和 底部? 还请解释 哪一个是正面、哪一个是底部?

    BTW 是否可以提供 更清晰的图像? 谢谢。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    两张图片都来自同一芯片。 前端和底部。

    这里是两个分辨率更高的副本

    1.顶部

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Top-View.BMP

    2.底部

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Bottom-View.BMP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shawn、

    很抱歉由于国庆假期而延误。

    我将要求 此领域的专家提供帮助、并在收到更新后立即返回答案。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好吗? 初步的调查结果也会有所帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    对于 TPS61040、该组件有一点特殊、如下所示。

    因此、SAM 图中顶部的红色区域是位于芯片垫和模塑化合物之间的分层。 这一领域的分层没有风险,将被忽略

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。 对我们来说还行