This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:较大负载下的输出电压降

Guru**** 2811905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040193/tps22916-vout-drop-with-large-loading

器件型号:TPS22916

您好!  

我们使用的是 TPS22916、我们观察到负载为2.5A 时、输出电压突然下降(3.74V 至2.98V)。  

是否有方法可以改善瞬态? 或者是否有其他具有小负载瞬态的负载开关? 谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您是否有任何事件波形? 它可能有助于更快地解决此问题。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    此外、什么是输入电源? 增加的电流是否可能消耗比电源能够提供的电流更多的电流(从而看到电压下降)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    由于已经过去了两周没有任何响应、我将关闭此主题。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、Kalin。  

    感谢您的建议。 我们确实看到了汲取大电流时输入电源的压降。 我们正在做更多实验。 如果对 TPS22916有任何疑问、我将发布另一篇文章。  

    感谢您的支持。