This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:无法正确输出输出电压的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly

器件型号:TPS51200

您好!  

使用 TPS51200时出现问题。

TPS51200的输入如下。
・REFIN 0.75V
・EN 引脚3.3V
・PGOOG 引脚3.3V
・VIN 引脚3.3V

所需的输出电压为0.75V。 安装在 PCB 上后、正常输出0.75V 电压。 然而、在特定的时间、输出电压变为1.0V。 如果您对这种现象的原因有任何建议、请告诉我。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    您能否附上原理图的副本、以便我们可以查看它并查看是否有任何迹象表明出现此问题的原因?

    发生这种情况时、是否有任何其他电压(REFIN、VLDOIN、REFOUT)也会发生变化?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。   

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kadeem

    很抱歉我迟到了。

    [引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3820343 #3820343"]发生这种情况时,是否还有任何其他电压(REFIN、VLDOIN、REFOUT)也会发生变化?

    REFOUT 引脚= 1V。 REFIN 和 VLDOIN 没有变化。

    [引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3820343 #3820343"]您是否可以附上原理图的副本,以便我们可以查看该图并查看是否有任何内容可以说明此问题的发生原因?

    电路图如下所示。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    您是否能够在器件引脚上针对启动时的以下两种设置捕获测量值:

    VIN、VLDOIN、EN 和 REFIN

    2. EN、REFIN、REFOUT、VOUT

    考虑到 REFOUT 只是电压跟随器的输出、其中 REFIN 作为输入- REFOUT 应始终非常接近 REFIN、因此 REFOUT 和 VOUT 在没有 REFIN 的情况下处于1V 似乎很不寻常。  

    您是否碰巧知道升至1V 是渐进的还是急剧的? 我的理论是、这里对实际 IC 造成了一些损坏、或者 REFIN 不稳定。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem

    很抱歉耽误你的回答。

    [引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3843649 #3843649"]

    您是否能够在器件引脚上针对启动时的以下两种设置捕获测量值:

    VIN、VLDOIN、EN 和 REFIN

    2. EN、REFIN、REFOUT、VOUT

    [/报价]

    ■下图是关于 REFIN 和 EN 的。

    -紫色波形:REFIN

    -绿色波形:EN

    ■下图是关于 VLDOIN 和 VIN 的。

    -蓝色波形:VLDOIN

    -紫色波形:VIN

    ■下图是关于 VO 和 REFOUT 的。

    -黄色波形:VO

    -蓝色波形:REFOUT

    [引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3843649 #3843649"]您是否碰巧知道升至1V 是渐进的还是急剧的? 我的理论要么是这里对实际 IC 造成了一些损坏、要么是 REFIN 不稳定。

    我想获取 VOUT 上升至1V 并粘滞的波形、但我们发生的产品已修复且处于正常状态。

    相反、我们获取了"VOUT 上升至约0.84V 且粘滞(预期值:0.75V)"的波形、这是一种相对接近的现象。

    从启动到器件关断、看到 VOUT 上升的时序是连续的。 因此、上述电压波形是相同的。

    如果您需要任何其他信息、请告知我们。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    如果可以、我想尝试一件事。 您是否能够取消 R3并将 VLDOIN 连接到 CN_REFIN、然后查看是否仍然出现此问题? 我认为我没有看到过很多应用、如果有的话、其中 VLDOIN 不同于 REFIN 分压器的输入、我想知道这是否与您看到的问题有关。

    我将看到我是否可以在 EVM 上重现此问题。 REFOUT 也是1V、这是一种不同寻常的情况、因为它只是 REFIN 和 REFOUT 之间的电压跟随器运算放大器。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kadeem

    [引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3851171 #3851171">如果可以,我想尝试一件事。 您是否能够取消 R3并将 VLDOIN 连接到 CN_REFIN、然后查看是否仍然出现此问题?[/QUERT]

    我连接了 VLDOIN 和 REFIN。 当 REFIN = 0.75V 时、VOUT 为1.45V。

    此外、当在 REFIN = 1.7V 时、VOUT 为1.65V。

    连接 VLDOIN 和 REFIN 后、在 REFIN = 0.75V 时打开电源。

    我在运行时将 REFIN 的电压降低至0V。 然后、VOUT = 1.45V 未下降。

    当在 REFIN = 0V 且连接相同的情况下打开电源时、VOUT = 0V。

    [引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3851171 #3851171">我将会看到我是否可以在 EVM 上重现此问题。 异常情况是 REFOUT 也将为1V、

    您对 EVM 的操作是否有任何更新?

    以前、我移除了出现故障的 IC、并将其焊接到另一个电路板上以对其进行操作。 因此、故障得以解决。

    我在 PCB 上放置了一个新的 IC、但它工作正常。 IC 和外围部件均未“损坏”。

    我认为它由于某些影响而暂时出现故障。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    那么、要澄清一下、这个问题现在是否解决了? 我根本无法在 EVM 上重现此问题、REFOUT 始终跟踪 REFIN、VOUT 处于大约相同的电压。

    当移动到另一个电路板时、表现出此问题的 IC 是您所说的、正确吗? 新 IC 与旧 IC 相同?
    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem

    [引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3856608 #3856608"]我根本无法在 EVM 上重现此问题,REFOUT 始终跟踪 REFIN,VOUT 处于大约相同的电压。

    感谢您的确认。

    [引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3856608 #3856608"]移动到另一个主板时出现此问题的 IC 是您所说的、正确吗?

    是的、

    [引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3856608 #3856608"]新 IC 代替旧 IC 的情况相同?

    当我使用新 IC 进行检查时、在"特定时序"时也会发生相同的现象。

    安装在 PCB 上后、它立即正常运行(0.75V 输出)。 然而、在"特定时序"(1V 输出)之后、它运行异常。

    如果 PCB 或外设电路出现问题、原因可能是什么?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 IC 在移至另一个电路板后工作、并且新 IC 停止在此电路板上工作。 问题出在该特定的电路板上、而不是 IC 上。  

    这两个板是否相同?  

    您可以使用 X 射线检查 IC 周围的焊接情况。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    您是否有我们可以查看的布局文件、以便我们可以查找布局中的潜在问题?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem

    是的、 我将进行检查。
    由于这是一个"公共场所"、是否可以通过私人邮件或电子邮件进行响应?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、yhe

    [引用 userid="35208" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3858534 #3858534"]

    这两个板是否相同?  

    您可以使用 X 射线检查 IC 周围的焊接情况。

    [/报价]

    我们将检查 X 射线检查是否可行以及两个电路板是否相同、并在稍后报告。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请更新调查结果。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科基

    我向您发送了一条消息、其中包含发送布局文件的说明。

    谢谢、

    Kadeem