您好!
使用 TPS51200时出现问题。
TPS51200的输入如下。
・REFIN 0.75V
・EN 引脚3.3V
・PGOOG 引脚3.3V
・VIN 引脚3.3V
所需的输出电压为0.75V。 安装在 PCB 上后、正常输出0.75V 电压。 然而、在特定的时间、输出电压变为1.0V。 如果您对这种现象的原因有任何建议、请告诉我。
谢谢、
科基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Kadeem
很抱歉我迟到了。
[引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3820343 #3820343"]发生这种情况时,是否还有任何其他电压(REFIN、VLDOIN、REFOUT)也会发生变化?REFOUT 引脚= 1V。 REFIN 和 VLDOIN 没有变化。
[引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3820343 #3820343"]您是否可以附上原理图的副本,以便我们可以查看该图并查看是否有任何内容可以说明此问题的发生原因?电路图如下所示。

谢谢、
科基
科基
您是否能够在器件引脚上针对启动时的以下两种设置捕获测量值:
VIN、VLDOIN、EN 和 REFIN
2. EN、REFIN、REFOUT、VOUT
考虑到 REFOUT 只是电压跟随器的输出、其中 REFIN 作为输入- REFOUT 应始终非常接近 REFIN、因此 REFOUT 和 VOUT 在没有 REFIN 的情况下处于1V 似乎很不寻常。
您是否碰巧知道升至1V 是渐进的还是急剧的? 我的理论是、这里对实际 IC 造成了一些损坏、或者 REFIN 不稳定。
谢谢、
Kadeem
您好、Kadeem
很抱歉耽误你的回答。
[引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3843649 #3843649"]您是否能够在器件引脚上针对启动时的以下两种设置捕获测量值:
VIN、VLDOIN、EN 和 REFIN
2. EN、REFIN、REFOUT、VOUT
[/报价]■下图是关于 REFIN 和 EN 的。
-紫色波形:REFIN
-绿色波形:EN

■下图是关于 VLDOIN 和 VIN 的。
-蓝色波形:VLDOIN
-紫色波形:VIN

■下图是关于 VO 和 REFOUT 的。
-黄色波形:VO
-蓝色波形:REFOUT

我想获取 VOUT 上升至1V 并粘滞的波形、但我们发生的产品已修复且处于正常状态。
相反、我们获取了"VOUT 上升至约0.84V 且粘滞(预期值:0.75V)"的波形、这是一种相对接近的现象。
从启动到器件关断、看到 VOUT 上升的时序是连续的。 因此、上述电压波形是相同的。
如果您需要任何其他信息、请告知我们。
谢谢、
科基
科基
如果可以、我想尝试一件事。 您是否能够取消 R3并将 VLDOIN 连接到 CN_REFIN、然后查看是否仍然出现此问题? 我认为我没有看到过很多应用、如果有的话、其中 VLDOIN 不同于 REFIN 分压器的输入、我想知道这是否与您看到的问题有关。
我将看到我是否可以在 EVM 上重现此问题。 REFOUT 也是1V、这是一种不同寻常的情况、因为它只是 REFIN 和 REFOUT 之间的电压跟随器运算放大器。
谢谢、
Kadeem
您好、 Kadeem
[引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3851171 #3851171">如果可以,我想尝试一件事。 您是否能够取消 R3并将 VLDOIN 连接到 CN_REFIN、然后查看是否仍然出现此问题?[/QUERT]我连接了 VLDOIN 和 REFIN。 当 REFIN = 0.75V 时、VOUT 为1.45V。

此外、当在 REFIN = 1.7V 时、VOUT 为1.65V。

连接 VLDOIN 和 REFIN 后、在 REFIN = 0.75V 时打开电源。
我在运行时将 REFIN 的电压降低至0V。 然后、VOUT = 1.45V 未下降。
当在 REFIN = 0V 且连接相同的情况下打开电源时、VOUT = 0V。
[引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3851171 #3851171">我将会看到我是否可以在 EVM 上重现此问题。 异常情况是 REFOUT 也将为1V、您对 EVM 的操作是否有任何更新?
以前、我移除了出现故障的 IC、并将其焊接到另一个电路板上以对其进行操作。 因此、故障得以解决。
我在 PCB 上放置了一个新的 IC、但它工作正常。 IC 和外围部件均未“损坏”。
我认为它由于某些影响而暂时出现故障。
谢谢、
科基
您好、Kadeem
[引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3856608 #3856608"]我根本无法在 EVM 上重现此问题,REFOUT 始终跟踪 REFIN,VOUT 处于大约相同的电压。感谢您的确认。
[引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3856608 #3856608"]移动到另一个主板时出现此问题的 IC 是您所说的、正确吗?是的、
[引用 userid="454141" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3856608 #3856608"]新 IC 代替旧 IC 的情况相同?当我使用新 IC 进行检查时、在"特定时序"时也会发生相同的现象。
安装在 PCB 上后、它立即正常运行(0.75V 输出)。 然而、在"特定时序"(1V 输出)之后、它运行异常。
如果 PCB 或外设电路出现问题、原因可能是什么?
谢谢、
科基
大家好、yhe
[引用 userid="35208" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033334/tps51200-the-problem-that-the-output-voltage-cannot-be-output-correctly/3858534 #3858534"]这两个板是否相同?
您可以使用 X 射线检查 IC 周围的焊接情况。
[/报价]我们将检查 X 射线检查是否可行以及两个电路板是否相同、并在稍后报告。
谢谢、
科基