This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:PWM 调光问题

Guru**** 2513035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1040526/tps61160-pwm-dimming-issue

器件型号:TPS61160

您好!

客户正在将 TPS61160用于 LCD 背光。

当通过更改 PWM 来执行调光时、LED_A 输出7.6至8.6V 的电压、但 LED 亮度不会改变。

请在不更改电路的情况下将 LED_A 的输出升高到10V、并指导我们使用 CTRL 的 PWM 来调节亮度。

LCD 的电压范围为8.4~10.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    LED 是电流驱动型组件、通过 LED 的电压由流经 LED 的电流决定。 使用100% PWM 输入时、输出电流设置为最大值、LED 背光的电压也设置为最大值 我认为没有办法提高 LED_A 上的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    很抱歉、客户问了个问题。

    是否有办法通过在电流原理图中构建附加电路来增加 LED_A 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    是的、您可以将一个小电阻器与 LED 串联。