请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61160 您好!
客户正在将 TPS61160用于 LCD 背光。
当通过更改 PWM 来执行调光时、LED_A 输出7.6至8.6V 的电压、但 LED 亮度不会改变。
请在不更改电路的情况下将 LED_A 的输出升高到10V、并指导我们使用 CTRL 的 PWM 来调节亮度。
LCD 的电压范围为8.4~10.2V。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.