This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011AMYE

Guru**** 2391875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039342/lm25011amye

主题中讨论的其他器件:LM25011

你好。

我已经使用  LM25011车型年款/NOPB 进行了设计。 Project 正在为电容器22mF (0、022 F)充电、以便为线圈供电。

电路板工作正常。

订购  LM25011A mye、因为组件的交付时间不长。  

但电路板无法正常工作。

首次加电时,正常情况下,V OUT 为8V,并正确驱动线圈。  

如果我关闭电源并关闭,输出电压将降至2V 以下,然后重新启动  LM25011A mye、再给8V!!!

因为22mF 电容器需要1分钟才能重新启动!!!  

建议一些修正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、能否提供用于产品评估的原理图?

    此外、您还需要提供任何波形吗? 我想查看 Vin 电压、SW 电压和 Vout 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../483_5F00_2021_5F00_V11_5F00_COMUS.pdf

    这是电源部件的架构。

    对于信号而言、这并不容易。

    所有部件均在22mF 电容器下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我希望在星期一跟进您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更仔细地重新阅读您的帖子。 对我来说、您好像说输入电压已关闭、但器件即使没有输入电压也会重新启动?

    在这种情况下、输出似乎通过高侧体二极管反馈到输入。  

    遗憾的是、如果该器件没有外部 UVLO、则没有任何方法可以防止这种情况发生、除非您可以在输出端建立泄放阀、以确保输出电压低于 VIN ulvo 减去二极管压降。

    希望我能理解您的问题。

    如果你有任何图示来说明这种现象,我可以回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是很像这个。

    当输出电容器放电时,稳压器工作正常。 将电容器充电至8V、完全驱动线圈。

    我关闭电源,没有输入电压0V,但输出电容器有一些电压。 如果我打开电源输入、如果输出电压超过2V、则 IC 不会重新启动。

    电容器为22000uF 0、022F  

    是否更清楚? 此问题仅适用于  LM25011A mye、它可以与   LM25011MY/NOPB 正常配合使用

    订购"A"版、因为等待了很多月、没有得到正常器件。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白了。

    您似乎建议器件不从预偏置输出开始。

    我将查看我们是否在此架构上遇到过预偏置输出问题。 仅从数据表和我对器件的理解来看、我看不到会导致预偏置输出启动问题的原因。

    请允许我回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在故障期间提供输入电压、输出电压和电感器电流的波形?

    如果我的理解是正确的、我需要查看以诊断问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 和 Vout 没问题、但如何测量电感线圈????? 它是 SMD、我没有器件可以读取它。  

    版本"A"的数据表中  

    1) 1) LM25011A 的最短关断时间比 LM25011短

    我认为这不是问题

    2) 2)"稳压比较器输入端为实现正确的输出稳压所需的纹波电压在 LM25011内部生成、在使用 LM25011A 时在外部生成。"  

    不确定这意味着什么,但如果必须是外部的,我没有做过?

    3)"当 LM25011在电流限制下运行时、导通时间减少约40%(LM25011A 中不存在此功能)。"

    此功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以考虑添加串联电阻并以差分方式测量其两端的电压、以检查电感器电流。 如果没有夹式电流探头、可能会有点困难。

    然后、您可以测量 Vin、Vsw、Vout、iL。

    也许您可以将一些导联连接到电容器、以便更轻松地进行测量、因为我了解电路板组装的问题。

    2.为了实现稳定性,该器件需要纹波注入。 从您的描述来看、这似乎不是问题、但我也可以解决问题。 非 A 版本具有 COT 架构稳定性所需的纹波注入、在内部进行仿真、因此无需额外的电路。

    请参阅 第8.2.2节"输出纹波控制"

    不过、器件具有电流限制、导通时间不会缩短。 它将在峰值电流限制启用的情况下继续以恒定导通时间运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。  

    1) 1)测量我将看到的电流、但电阻器不是 线圈串联的一个选项、将尝试查看电力线上的电流、因为它仅是 LM25011A 在启动时使用电流。  

    2)纹波注入。

    嗯、很容易焊接这2个电容器和电阻器进行测试、但如果输出未激活、纹波电路将不会产生影响?!  

    3) 3)我将使用一个与22mF 电容器串联的二极管来查看这是否是我的问题、在 特殊情况下、我可能会遇到与 LM25011相同的问题。

    我们没有生产很多板、这是一个漫长的设计。 først 我们尝试使用一个电容为33mF 的5V 电容器、但线圈需要6V、并且其上的功率太低。

     我们使用 LM25011制作了200件、现在 使用 LM25011A 仅制作了100件(在测试第一个面板后停止生产)中的12件。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我认为您会遇到测量交流输入电流的问题。 它受电容器支持。 您或许能够将电源感应电阻器与输出电感器串联、并将其定位在一定角度。

    2) 2)纹波注入确保了整个输入电压范围以及输出负载的稳定性。  

    3)。 我不确定我是否遵循您建议的调试步骤。 也许您可以提供一个图示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您能看到新的二极管。 我将在本周结束时尝试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry、您好!  

    当您尝试使用二极管重新启动电路时、请告知我们。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将在星期一获得一些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用您所得到的图片所示的二极管进行测试。

    它正在工作、我必须看到更多、因为我觉得它很慢。 但我不相信我会在电子产品中做出一些测量。  

    但问题在于 LM25011A 的 OUT 电容器上的电压   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thierry Pottier、您好!

    在输出电压较高的情况下、器件预充电 FET 可能会在输出端进行放电预充电时出现一些问题、从而使引导电容器能够充电。

    您使用的串联二极管阻止 SW 看到预偏置。

    您可以考虑输出上的一些最小负载来使输出电容放电、以实现更快的重新启动、或者通过限流电阻器在 Vin 和 CBOOT 之间使用二极管。 在这种情况下、需要对 CBOOT 提供电压保护、以确保不会超过其绝对值对 CBOOT 充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意您的分析、但我无法对电容器放电、因为我使用该能量来驱动2欧姆线圈、但当 CPU 上的电压低于复位时 、剩余电压大约为2V、从而阻断驱动器。  

    但是、由于无法订购 LM25011MY/NOPB 和该电容器、因此会将项目设置为待机状态。  

    感谢您的支持、很高兴能找到问题。 可以使用二极管系列重新设计电路板。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 如果需要其他支持、请告诉我。