你好。
我已经使用 LM25011车型年款/NOPB 进行了设计。 Project 正在为电容器22mF (0、022 F)充电、以便为线圈供电。
电路板工作正常。
订购 LM25011A mye、因为组件的交付时间不长。
但电路板无法正常工作。
首次加电时,正常情况下,V OUT 为8V,并正确驱动线圈。
如果我关闭电源并关闭,输出电压将降至2V 以下,然后重新启动 LM25011A mye、再给8V!!!
因为22mF 电容器需要1分钟才能重新启动!!!
建议一些修正。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我已经使用 LM25011车型年款/NOPB 进行了设计。 Project 正在为电容器22mF (0、022 F)充电、以便为线圈供电。
电路板工作正常。
订购 LM25011A mye、因为组件的交付时间不长。
但电路板无法正常工作。
首次加电时,正常情况下,V OUT 为8V,并正确驱动线圈。
如果我关闭电源并关闭,输出电压将降至2V 以下,然后重新启动 LM25011A mye、再给8V!!!
因为22mF 电容器需要1分钟才能重新启动!!!
建议一些修正。
e2e.ti.com/.../483_5F00_2021_5F00_V11_5F00_COMUS.pdf
这是电源部件的架构。
对于信号而言、这并不容易。 
所有部件均在22mF 电容器下方。
您好!
我更仔细地重新阅读您的帖子。 对我来说、您好像说输入电压已关闭、但器件即使没有输入电压也会重新启动?
在这种情况下、输出似乎通过高侧体二极管反馈到输入。
遗憾的是、如果该器件没有外部 UVLO、则没有任何方法可以防止这种情况发生、除非您可以在输出端建立泄放阀、以确保输出电压低于 VIN ulvo 减去二极管压降。
希望我能理解您的问题。
如果你有任何图示来说明这种现象,我可以回顾一下。
不是很像这个。
当输出电容器放电时,稳压器工作正常。 将电容器充电至8V、完全驱动线圈。
我关闭电源,没有输入电压0V,但输出电容器有一些电压。 如果我打开电源输入、如果输出电压超过2V、则 IC 不会重新启动。
电容器为22000uF 0、022F
是否更清楚? 此问题仅适用于 LM25011A mye、它可以与 LM25011MY/NOPB 正常配合使用
订购"A"版、因为等待了很多月、没有得到正常器件。
感谢你的帮助。
VIN 和 Vout 没问题、但如何测量电感线圈????? 它是 SMD、我没有器件可以读取它。
版本"A"的数据表中
1) 1) LM25011A 的最短关断时间比 LM25011短
我认为这不是问题
2) 2)"稳压比较器输入端为实现正确的输出稳压所需的纹波电压在 LM25011内部生成、在使用 LM25011A 时在外部生成。"
不确定这意味着什么,但如果必须是外部的,我没有做过?
3)"当 LM25011在电流限制下运行时、导通时间减少约40%(LM25011A 中不存在此功能)。"
此功能是什么?
您好、您可以考虑添加串联电阻并以差分方式测量其两端的电压、以检查电感器电流。 如果没有夹式电流探头、可能会有点困难。
然后、您可以测量 Vin、Vsw、Vout、iL。
也许您可以将一些导联连接到电容器、以便更轻松地进行测量、因为我了解电路板组装的问题。
2.为了实现稳定性,该器件需要纹波注入。 从您的描述来看、这似乎不是问题、但我也可以解决问题。 非 A 版本具有 COT 架构稳定性所需的纹波注入、在内部进行仿真、因此无需额外的电路。
请参阅 第8.2.2节"输出纹波控制"
不过、器件具有电流限制、导通时间不会缩短。 它将在峰值电流限制启用的情况下继续以恒定导通时间运行。
好的、谢谢。
1) 1)测量我将看到的电流、但电阻器不是 线圈串联的一个选项、将尝试查看电力线上的电流、因为它仅是 LM25011A 在启动时使用电流。
2)纹波注入。
嗯、很容易焊接这2个电容器和电阻器进行测试、但如果输出未激活、纹波电路将不会产生影响?!
3) 3)我将使用一个与22mF 电容器串联的二极管来查看这是否是我的问题、在 特殊情况下、我可能会遇到与 LM25011相同的问题。
我们没有生产很多板、这是一个漫长的设计。 først 我们尝试使用一个电容为33mF 的5V 电容器、但线圈需要6V、并且其上的功率太低。
我们使用 LM25011制作了200件、现在 使用 LM25011A 仅制作了100件(在测试第一个面板后停止生产)中的12件。
Thierry Pottier、您好!
在输出电压较高的情况下、器件预充电 FET 可能会在输出端进行放电预充电时出现一些问题、从而使引导电容器能够充电。
您使用的串联二极管阻止 SW 看到预偏置。
您可以考虑输出上的一些最小负载来使输出电容放电、以实现更快的重新启动、或者通过限流电阻器在 Vin 和 CBOOT 之间使用二极管。 在这种情况下、需要对 CBOOT 提供电压保护、以确保不会超过其绝对值对 CBOOT 充电。