请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61291 您好!
我们在设计中使用 TPS61291通过单节 LiMnO2原电池供电。 现在、我应该设计一个扩展模块、其中包含通过外部电源为器件供电的可能性。
如果存在电池、则外部电源不会开启、器件在正常状态下运行。
如果不存在电池、TPS61291将断电、并将3.3V 的外部电压施加到输出电源轨。
由于我在数据表中没有找到任何有关反向电流/电源的信息、我想问是否可以在这种模式下运行器件。