This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:反向供电

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038527/tps61291-reverse-power

器件型号:TPS61291

您好!

我们在设计中使用 TPS61291通过单节 LiMnO2原电池供电。 现在、我应该设计一个扩展模块、其中包含通过外部电源为器件供电的可能性。

如果存在电池、则外部电源不会开启、器件在正常状态下运行。
如果不存在电池、TPS61291将断电、并将3.3V 的外部电压施加到输出电源轨。

由于我在数据表中没有找到任何有关反向电流/电源的信息、我想问是否可以在这种模式下运行器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    支持此器件的应用工程师已离开办公室。 他回到办公室后会回复你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否确认以下配置是否与您的配置相同? 那么、您的问题是:当电池不存在时、是否可以在 TPS61291 VOUT 上提供3.3V 电压?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我订购了 EVM、并将在10月10日后(假日从10.1年到10.9年)为您提供测试结果。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我在工作台上测试了 EVM。 它在输入侧显示了一些泄漏。 内部控制电路需要具有正常输入 、EN/BYP 也应主动终止。 如果 VIN 和 EN/BYP 悬空、器件不知道运行状态、并且无法控制 旁路 FET。

    -文豪