This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 LM2594HVM-12的 TPS2379

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1039998/tps2379-with-lm2594hvm-12

主题中讨论的其他器件:LM2594
大家早上好、
如果有人这样做、我需要知道通过 TPS2309和 LM2594HVM-12从 POE 电源获得12伏电压是否是个好主意。
对于这两种情况、我都使用参考图。
我已经运行了几个小时的测试、似乎可以正常工作、因为器件将每天24小时运行、我想知道这两个组件的组合是否随着时间的推移而可靠。
谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于60V LM2594HVM、应该可以。 另一个建议是 LM2594是一款非常旧的器件、您可以尝试 LM36510以获得更好的尺寸和效率。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好、感谢您的回复、我将通过修改电路来考虑您的建议。
    祝你度过美好的一天! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢,我将结束这个问题。