This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:在反相降压/升压配置中无法可靠启动

Guru**** 2508565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038693/lmr36015-wont-reliably-start-up-in-the-inverting-buck-boost-configuration

器件型号:LMR36015

我使用 LMR36015构建了反相降压/升压稳压器。 它将+24V 转换为-17V。 它不会从完全关闭状态开始。 当我关闭电源时、会短暂突发运行。 如果我在生成-17V 电压时重新加电、它将继续运行。  这是原理图。  设计值是从基于 TI 网络的电源设计工具获得的。   我尝试使用肖特基二极管在输出端添加反向钳位。 它没有改变行为。

条件:显示常规情况,-17V 无法启动。  红色:24V 输入蓝色:-17V  

显示的条件:-17V 在下电上电后工作正常、 红色:+24输入蓝色:FB 引脚  

显示的条件:-17V 运行良好、快速切换输入电源并继续运行。 红色:+24输入、 蓝色:-17V  

显示的条件:-17V 运行良好、切换输入电源时出现延迟、并且无法启动、 红色:+24输入、 蓝色:-17V  

条件:在此开关-17V 开始工作后、在回收电源时捕获-17V -蓝色、 24V 输入-红色

 VCC 引脚–蓝色、 24V 输入–红色

ENABLE:–蓝色、   24V 输入–红色

显示的条件:U3在下电上电后开始工作、 红色:+24输入、 蓝色:SW 引脚

所示条件:下电上电后 U3不工作, 红色:+24输入,蓝色:SW 引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可能存在导致 Vo 不升高的问题

    不同情况下 EN 引脚电压是多少? EN 电压是否使器件无法加电?

    什么是负载条件、任何机会对 OCP 进行三角波。 作为反相降压/升压拓扑、较低的输入电压具有较低的输出电流限制。 因此、如果 Vin 开始从低电压升高、并且负载为 CC 负载、则转换器可以对 OCP 进行三角波处理。 但它会尝试重新启动、因此当输入电压上升到24V 时、您将看到 SW 在特定延迟(150ms)后保持开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路空载。  其正常负载位于不同的 PCB 上。  我还在输出端添加了一个1k 欧姆负载电阻器。  行为不变。

    即使器件无法启动、EN 引脚也接近24V。

    我实际上还没有电路板。  上述测量是 由我们不同的办公室中的某个人进行的、我们在那里组装了电路板。  他们将在下周初向我发送一个电路板、以便我可以直接解决这个问题。  在平均时间内、我可以请求他进行您需要的任何测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当它未运行时、它不会尝试启动。  它仅在电源关闭且输入缓慢衰减时开始运行。  请看第二张照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cabot:

    是的、 我认为它可能与 EN 或其他锁存功能相关。 原因 OCP 将使器件尝试重新启动、以便您至少可以看到软件。 但从您的波形来看、它看起来没有 SW、因此我认为它可能是由 EN 或 VCC UVLO 引起的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚不会出现问题。  应我的请求、测试电路板的人员将 EN 引脚连接到物理开关。  行为不变。  他还尝试从7.9伏到25V 的电压运行该装置、但没有变化。  它启动的唯一方法是在器件在其关闭时经历突发运行时重新加电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cabot:

    是否低于 VCC 电压波形? 当 Vo 异常时、VCC 看起来低于4V。 您是否将 VCC 电容靠近 VCC 引脚和 AGND 引脚放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色迹线是应该为-17V 的输出电压。 红色迹线是输入电压。

    绿色走线是在添加反向肖特基二极管之前测得的、因此当稳压器不工作时、它能够变为正。  添加二极管不会使开关启动。

    它们为更多的电路板供电。  每次加电时、有些器件都能正常工作。

    他们将为我发送一个可靠工作的板和一个显示在帖子中错误行为的板。  我预计在本周结束时会有他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cabot:

    我附加的图片是上面提到的 VCC、我认为它是绿色的。 当 Vo=0V 时、VCC=4V。 Vin (红色波形)再次上电后。 Vo 应累积至-17V、Vcc=5V、以便我们可以看到绿色的是-17V+5V=-12V。  

    因此 、当 VCC 变为低于4V 时、Vo 应该是无法加电的关键。

    如果您有电路板、请在 VCC 无法达到5V 时帮助监控它

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道当 Vcc 过低时、它不会加电。  然而、Vcc 是在芯片上创建的、为什么它不够高?  芯片施加24V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    您能否尝试将 EN 直接连接到 VIN、并查看器件在加电时的工作原理?

    此外、您能否共享您的电路板布局?

    谢谢!

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给电路板加电的人告诉我、他尝试了、但没有帮助。  UPS 应在周一向我交付一对板。  然后、我将能够自己进行测量。

    我附加了从 Cadence 查看器捕获的图像。  它是一个10层电路板。  图像按图层顺序排列。  丝印层位于末尾、底部位于第一。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我们将回顾布局并在那时之前提供一些意见。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到电路板后、我可以自行评估、我发现问题是由于组装过程中焊锡膏过多造成的。   我收到的电路板表现出与其他工程师检查的电路板相同的症状。   

    当 +24关闭时、稳压器将短暂启动。  如果我在-17V LED 亮起时重新加电、电源将保持运行。  如果我尝试正常启动它、它将无法启动。  连接 EN 引脚没有什么不同。  我注意到 Vcc 电压从未超过2.5V、这低于稳压器正常工作所需的电压。  当我测量从 Vcc 引脚5到接地的电阻时、我发现它的测量值为70k 欧姆。  BOOT 引脚4的接地端测量值为50k、因此可能对该引脚短路、而不是对地短路、因为引脚5附近没有接地。  问题也可能是坏芯片,但由于它发生在多个主板上,我不认为它可能是坏芯片。 焊料问题更有可能。

    我认为、所发生的情况是、接地电阻足够低、能够消耗通常从+24V 输入流入内部 LDO 的电流。  这会使 LDO 无法达到稳压器启动所需的+4V 电压。  当+24V 关断时、Vin 电压快速下降、但由于输入电容器(C2和 C44)充电至24V、它们将稳压器输出拉至负电压、直到有时间放电。  输出为负时、Vcc 引脚到接地的电阻为 Vcc 端子提供电流、该端子为 LDO 供电并允许芯片启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的此次更新。  

    您是否曾尝试对器件进行回流焊以确认 这是焊接问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了该部件。  焊接太困难、我不得不冒险重新安装那里的焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢 Richard。 我现在要关闭这个线程。 如果此主题上还有其他问题、请在此处回复、我们可以再次访问。  

    此致、  

    Denislav